Other Parts Discussed in Thread: ADS7951
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS7951 您好,
我们的客户对ADS7951的REFN引脚和REFP引脚的绝对最大额定值有疑问。
我提出问题是因为我在数据表中找不到值。
REFN引脚和REFP引脚的绝对最大额定值是多少?
当在外部电路中产生参考电压的调节器发生故障时,
(例如,当5 V为输入时)过压是否会泄漏到每个ch-0到ch-n?
此致,
Hiroaki Masumoto