This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:感应电压设置为小于I/O电压

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571391/tsc2004-sense-voltage-set-to-less-than-i-o-voltage

部件号:TSC2004

团队成员,您好!

我正在支持使用TSC2004的应用程序,其中发生了错误,请注意(1),位于  TSC2004数据表第3页底部(修订版 e) 这说明“I/OVDD must be≤ SNSVDD”被忽略,而感应电压(SNSVDD)被绑定到1.8 V,I/O电压(I/OVDD)被绑定到3.3 V

但是,绝对最高评级未被违反,并且零件在原型中运行良好。

请您告诉我们这种情况的含义是什么? 在这种情况下,您会给出什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor,您好!

    我将很快回复更多信息。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Victor

    我们始终建议您遵循数据表中提供的准则,如果您不遵循这些准则,我们不能保证最佳性能。
    实际上,建议将I/OVDD,SNSVDD和Vref连接到同一电源。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose Luis,

    请您详细说明这种情况的影响,换句话说,我们想了解为什么建议I/OVDD必须为≤SNSVDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,

    这种情况可能会导致开机重置(POR)出现问题。 您可以参考以下文章以了解更多信息。
    e2e.ti.com/.../40.3463万
    e2e.ti.com/.../3.4756万

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师