This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:数字引脚和参考电容器

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571703/ads127l01evm-digital-pins-and-reference-capacitors

线程中讨论的其他部件:ADS127L01EVMREF6025ADS127L01

如果您有时间,请回答一些有关ADS127L01EVM的初级问题。

-为什么数字引脚(必要时)未按照数据表中的建议与10k电阻器接地? 相反,它们直接与地面相连。 如果我将硬件选择引脚绑定到DVDD并使用10k欧姆电阻接地,我是否会获得更好的噪声性能?

-为什么用于RefP和RefN的去耦电容器具有单个0.1 uf去耦电容器? 数据表建议使用两个并行端口,一个10uF,另一个0.1uf。 我特别对此感到好奇,因为RefP在与REF6025连接时,有一个大的帽子绑在地面上。 这是否会补偿?

很抱歉有这么多问题。

感谢您的详细回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    只是为了验证-您是指硬件模式针脚吗? 即FILTER[1:0],OSR[1:0],HR,FORMAT,FSMODE? 这些引脚实际上通过ADS127L01EVM上的100k电阻器包连接到DVDD。 当相应的开关关闭时,这些引脚被拉低。

    您提出了有关参考电容器的一个好的观点。 REFP输入端必须有更大的大容量电容器(至少10uF -> 47uF),以便此节点尽可能保持稳定。 直接通过参考输入的较小0.1uF电容有助于提供参考开关-电容器采样网络所需的一些瞬时电流。 但是,根据较大的大容量电容器与ADS127L01 REFP引脚之间的距离,建议在0.1uF (如1uF)上并行添加第二个电容器。 这对在更快的调制器频率下稳定和改善失真性能有很大帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryan,

    关于针脚,这可能是由于误读数据表或新手造成的误解。 但是,我指的是硬件模式引脚和PIN8 INTLDO

    数据表指定:
    关于INTLDO:"LVDd电压选择引脚(通过kΩ Ω 电阻器将高电压拉至AVDD或将低电压拉至AGND)"

    关于硬件模式引脚:"通过100 kΩ 电阻器将硬件模式引脚高拉至DVDD或低拉至DGND "

    ADS127L01EVM上的电阻器组和跳线INTLDO似乎不会通过100k或10k电阻器将电阻器拉低到各自的接地。 这是我对配置的误解还是有其他解释?

    感谢您对电容器的建议!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    EVM配置没有错-关闭开关/跳线时,ADS127L01上的相应引脚直接接地,上拉电阻器不在路径中。 每个引脚上的单个上拉电阻器仍可用于限制DVDD的电流。 如果我们在每个引脚上都包括一个上拉电阻器和下拉电阻器来评估每个选项,我们就需要多个电阻器和3引脚跳线/双掷开关来完成此操作,我们只是想节省空间。 在您的最终应用中,根据您所需的配置,您可能只需要在每个引脚上安装单个上拉或下拉电阻器。 如果您要使用UP来控制这些引脚,则单个上拉电阻器足以满足每个引脚的需求。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单个电阻器可以拉多个引脚? 这将为我节省大量的电路板空间。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否-每个设备引脚一个。 我只是指如果您已经知道要如何配置给定引脚,则无需为该引脚的上拉和下拉都做准备。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,抱歉。 我的背景是地质学。 感谢您的更正