This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:从哪里可以下载最新的TINA?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571799/tina-spice-tina-ti-where-can-i-download-latest-tina

部件号:TINA-TI
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0912万AMC1301

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

    最新的TINA似乎已经是TINA-V11,但在TI网站上,仅TINA-V9可用。 有人能告诉我从哪里下载v11吗? 我使用的是windows 10,v9似乎与操作系统的竞争不是很强。

感谢您的帮助!

此致,

李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Li,

    目前我们没有计划从V9迁移过来。 它提供了客户所需的所有功能,并且非常强大。

    您是否介意让我们知道您正面临何种不兼容问题?

    谢谢!
    jc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JC:

       我在使用TINA进行模拟时确实遇到了问题。 这是我尝试模拟的电路,它与TIDA-0.0912万中描述的相同(唯一的区别是我尝试为U1,U2使用单极电源)。   如果我只有回路1,它就能正常工作。 但如果我在原理图窗口中添加电路2,即使没有连接到电路1,电路1的模拟结果也会被破坏。  您能帮我解决问题吗? 此外,是否有一种简单的方法来放大和缩小原理图(如通常使用鼠标中键Ctrl键)? 感谢您的帮助!

     

    e2e.ti.com/.../I-sense.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,第一张图片错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的.TSC文件附加到此线程吗?
    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

       附加的是模拟文件。 我正在尝试复制TIDA-0.0912万,但发现了一些问题,如我在帖子中所述。 感谢你的帮助

    .e2e.ti.com/.../I-sense-2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Li。
    我在您的电路中看不到任何接地。 我知道的所有Spice模拟器都需要至少一个接地连接。
    请尝试在电路中添加对您的应用最有意义的接地。
    如果您还有其他问题,请告诉我。
    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

      图中有GND1和GND2,如1和2所示。 但缺少一个GND I是将GND1连接到并联电阻器,如3所示。 我是故意这样做的,因为我试图使用电路的单极电源。 U1,U2,U3。 如果没有3,电路实际上工作正常。 我想问一下,断开3是否是设计电路的正确和好方法。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    从模拟角度来看,如果原理图上没有至少一个接地(接地符号-节点0),则模拟器可能无法提供可靠的结果。

    由于我不是产品专家,所以我对设计不是很确定。

    在精密数据转换器E2E论坛中,有许多关于AMC1301的问题。
    我将把话题转到该论坛。 那里的产品专家应该能够为您提供帮助。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    John