This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:单端输入

Guru**** 2588015 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5560, THS4509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571479/ads5560-single-ended-input

部件号:ADS5560
主题中讨论的其他部件: THS4509

关于单端输入,Richard回答了我。 另一个问题是:

您提到了变压器的解决方案,这款AD9266解决方案如何? 哪一项更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    该电路不会将单端输入转换为 完全对称的差分信号。  该电路只是向一侧提供单端信号,同时将输入的另一侧偏置为中等刻度。    VIN-输入端的电压将是直流信号,而不是与VIN+输入端的信号极性相反的信号。  ADS5560要求VIN+和VIN-输入处存在完全差分信号。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 我们的输入信号以10 MHz正弦波激发,这是所需的信号,其他频率将被过滤为噪声。 您能给我一个ADS5560解决方案的单端输入吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ADS5560的EVM具有使用Coilcraft变压器的变压器耦合输入,其带宽可覆盖低于1MHz或超过100MHz的范围。  我想看看这一点。  EVM的原理图显示在TI网站上EVM用户指南的背面,以及ADS5560 EVM的TI网页上电路板设计文件的zip文件中。    EVM还具有用于输入路径中THS4509放大器的焊接选件,其放大器后面带有组件垫,用于低通或带通滤波器设计。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 另一个问题是我尝试使用现有的Launchxl-F2.8377万处理来自ADS5560的数字信号。 我必须查阅微控制器部分。