This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:具有外部时钟和内插的SYSREF和采样相

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571927/dac37j82-sysref-and-sample-phase-with-external-clock-and-interpolation

部件号:DAC37J82

我们使用DAC进行插值,并以JESD采样速率的两倍提供外部时钟输入。 我们希望在子类1中使用SYSREF,以便在多个模块之间实现确定性延迟。 由于内部JESD采样时钟是外部时钟除以2,我们如何确保采样时钟的相位在多个模块中相同?

更一般地说,当使用外部生成的DAC时钟(内部划分为创建JESD样本时钟)时,如何获得确定性延迟?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lance,

    是的,SYSREF将重置内部分禾器,以便多个部件的内部分频时钟处于相位。 有关详细信息,请参阅随附的文档。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../8816.DAC3xJ8x-Device-Initialization-and-SYSREF-Configuration.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,
    感谢您的快速响应。 这是一个好消息。 我们唯一剩下的问题是使用更快的(2ns) DAC时钟来满足设置和保持时间。

    顺便说一下,我还有另一篇关于配置寄存器79的文章。 我看到你正在调查它。 我想告诉大家,如果SYSREF不能解决问题,我们会考虑采用另一种方法。 是否要我在此处重复此消息?

    谢谢!
    Lance
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lance,
    不会。我有另一位工程师正在处理该问题,他告诉我我们将在星期一回复您。
    此致,
    Jim