This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1243:ADS1243REF

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571633/ads1243-ads1243ref

部件号:ADS1243
主题中讨论的其他部件:ADS1232REF

你(们)好

我使用的是带有 固件0.2 的旧ADS1243REfF板

在TI Websiteesa上,将显示较新的ADS1243REF。 有一份修订版B的用户手册。在LCD显示屏下面显示了一个带有按钮的板。

此外,新固件1.1 还提供了桥传感器应用程序;

但遗憾的是,图片链接显示了旧版主板。

如果我订购主板,我会得到什么。 新主板是否可用。

Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steffen,


    您是否有指向您找到的页面的链接? 我找不到ADS1243REF或任何类型的评估模块。


    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steffen,


    一位同事指出,您可能指的是ADS1232REF。 如果您参考的是ADS1232REF,则会收到更新版本的主板。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    感谢您的回答。 这意味着Description ViewADS1232REF下的图片错误。 此图显示旧版本(按钮位于右侧,而不是底部)。

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steffen,


    如果您对有关ADS1232REF的更多特定信息感兴趣,您应该可以在论坛中搜索它。 例如,您可以在以下帖子中找到更多信息:

    e2e.ti.com/.../102.8481万


    吴若瑟