This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC转换器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7800, TLV5637, TLV5625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571298/dac-converter

主题中讨论的其他部件:DAC7800TLV5637TLV5625

正在查找DAC:

8-10位

2通道

汇电流0-4 mA

SPI接口

2输出补充  

3.3V

仅找到旧的DAC7800

还有其他建议吗?

B.此致

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eli:

    您能否告诉我时钟频率是多少?一般情况下,应用程序是什么? 这些信息应有助于我提出更好的设备建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要低费率。 我认为最大100kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli,

    除了DAC7800之外,我没有看到任何其它产品可以满足您的所有要求。 如果您可以使用缓冲电压输出设备,请查看TLV5625/26或TLV5637。