This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:如果VCC到VSS的电压等于7V,将会发生什么情况

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571579/ads1263-what-will-happen-if-the-vcc-to-vss-equal-7v

部件号:ADS1263
在“线程:PGA281”中讨论的其它部件

您好,

如果电源为 7V,ADC将发生什么情况。

输入信号达到7V,因此如果功率可以达到7V,设计将非常简单。

但我担心 广告的效果会被牺牲。

谢谢!

徐俊华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junhua:您好!

    根据绝对最大额定值表,7V或更高的电源电压可能会损坏设备(参见下文):

     

    因此:

    • 如果您需要在模拟输入上测量高达7V的电压,则可以通过使用电阻分压器或提供更高的PGA (如PGA281)来降低输入信号,从而降低提供给ADC的输入电压。

    • 如果您不需要测量7V,则可以使用TVS或其他低泄漏二极管和串联电阻来保护ADC,以钳制电压并限制器件的输入电流。

    我希望这能有所帮助! 如果您有任何其他问题,请告诉我!

    此致,
    Chris