This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:输入ESD保护型号

Guru**** 2806655 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571509/ads1293-model-for-input-esd-protection

部件号:ADS1293

在开发过程中杀死了几个ADS1293芯片,我担心可能会通过电极输入ESD保护二极管进行锁定和/或供电。  出现故障的设备在模拟Vdd和VSS引脚之间表现出非常低的电阻。

我怀疑INX输入引脚在加电之前和加电期间可能存在+/- 20伏范围内的电压。

该数据表列出了输入引脚的绝对最大额定值,但除了高得多的瞬态电压的ESD额定值之外,没有对此电压范围之外的行为进行解释

输入保护结构是否有Spice模型?

或者,在这种故障条件下,是否有任何关于最大容许输入引脚电流的规格,或者关于防止损坏的建议(我已经有10k串联,每个输入限制电流,但没有其它外部保护电路)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mark,

    遗憾的是,我们没有SPICE模型来处理过压/ESD电路的行为。 我们没有在绝对最大值上指定行为的原因是,制造流程只能创建满足特定最低耐久性的设备,以应对过度应力。 超出这些规格的器件行为极不可预测,TI已决定终止其在这些规格下的保修。 您必须在某处“画线”,而这正是TI选择绘制线的地方。

    在保护设备方面,设备上的ESD保护电路可被视为“最后一道防线”。 在生物医学应用中(以及输入可能与静态电荷材料接触的其他几种应用中),使用额外的输入保护电路极为常见。 这就像二极管一样简单,当导轨和限流电阻器的输入电压超过几百毫伏时,二极管就会导电。

    此致,
    Brian Pisani