This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220的作用类似于14位

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571372/ads1220-ads1220-acting-like-14-bit

部件号:ADS1220

我正在使用通过SPI连接到FPGA的ADS1220。 我的设置如下:

AVSS = DVSS = GND

AVDD = DVdd = 5V (数据表显示5V与3.3V相比的更好的噪声性能)

AREFP = 3.3V

AREFN = 1.65V

AN0 = MY信号,范围为.1V至3.2V左右

AN1 = 1.65V

20Hz连续模式,其他所有功能(如PGA默认值)。 因此没有PGA,没有增益等

我的结果与我的预期非常相似。 然而,在我的范围中,从0伏到0伏,ADC似乎只是真正使用了最重要的14位。接下来的4位没有以任何一致的方式发生变化,最后的6位是预期的噪声。 这似乎与我正在使用的精密电位计和换能器都是一样的。 正如您在下面所看到的,使用电位计,我可以获得稳定的相对无噪声转换,只是缺少4位,这应该是有用的数据。

这是电位计。 你可以看到它在不同的步骤中工作,我不能在两者之间打任何一分

这是我的Analong Out压力传感器,它显示类似的输出只是更多的噪音

我不认为这是SPI问题,因为当AN0接近0时,这些15-18位工作正常。 我不是在收集奇怪的字节,而是在24位中移动。 我的想法是,它涉及最小参考差值,但我唯一能找到的值是0.75V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    欢迎参加论坛!  让我们一次回顾一件事。  您告诉我,您的参考电压为1.65V (3.3 - 1.65V)。  您还提到,与默认值不同的唯一变化是您使用的是连续模式。  这意味着您已启用PGA,但未禁用。  启用PGA (默认值)时,这意味着在某些电压输入时,您会违反输入共模限制。  但是,我认为这不是您看到的问题。

    具体看一下电位计, 您正在使用的电位计的值/制造/部件号是多少?如何连接电位计?  根据您的图解,每个变化的步骤似乎都是非常均匀的。  很可能电位计的步长间隔很小,并且无法测量每个步长之间的区域。  

    至于压力测量,可能有几种可能性。  在压力图中,红线表示什么?  此外,您施加的压力有多稳定?  压力是与环境压力还是其他参考压力进行比较?  尽管压力似乎在逐步移动,但仍有一些地区,即使在看似稳定的地区,也有相当大的噪音。  在激励和 ADS1220参考中使用相同的电压可能更有益处,这样结果与比率测量更密切相关。  参考输入的3.3V或1.65V上的任何噪声都将直接影响传感器的测量。

    您可能会发现使用桥式输出传感器差分测量可以获得更好的结果,而不是将压力传感器与模拟输出结合使用。  您可以在ADS1220上应用增益,以获得更好的噪声效果。  此外,通过对传感器激励和ADS1220参考施加相同的电压,可以进行比例测量。  这将改善噪音和漂移的结果。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确,PGA已启用,增益为1。 不错的地方 我将尝试禁用PGA并分别将AVDD设置为3.3V,看看两者是否有区别。

    这个锅是这个家伙: www.digikey.com/.../353.4145万 一个10转1k的锅。 一端连接到GND,一端连接到3.3V,刮水器连接到AN1。 我想我偶尔会看到电位计的台阶,当我非常小心地转动它时,但是在那个特定的图像中,台阶的大小与我从换能器中走出来的台阶的大小相同。 可能是巧合,但不太可能。

    红线只是我的锅。 我有两个不同的ADC连接到我的FPGA,我让它们都绘制了图以比较结果。 它是Honeywell HSC系列的差分+/- 10 inH2O。 在本应用中,一侧是大气,但被一条密封性极强的短管堵塞,另一侧连接到70ish CC闭合区域,因此电磁阀的光温升高导致压力缓慢上升。 线性稳压器的3.3V电压也是传感器和VREFP的激励电压。 现在,我只需要一个电阻分压器,就可以制作我的1.65V VREFN。 如果我接受这种设置,我将获得一个具有中端的调节器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试用一侧的1.6V和另一侧的1.7V连接电位计来连接电位计,以便更精确地控制电压。 现在我更确信ADC按预期工作,因为我在前面的步骤中有严格的控制。 我现在相信霍尼韦尔传感器,即使它是比率式模拟输出,也有离散步长。 我在HSC数据表中没有看到任何提到这一点,但我在其他Honeywell传感器数据表中的其他地方看到过这一点。 但是,我的ADC不是问题,所以我要转到Honeywell处理这一个问题。 看起来他们还有一条新的线路RSC,它内置了相同的ADC线路。 很有趣

    感谢Bob的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    我想我有点困惑。  您有一个电阻分压器,用于产生1.65V电压,并应用于REFN,从 您的第一个接线柱上,您表示您也已将1.65V连接至AIN1。  这是否是来自电阻分压器的相同电压源?  如果是这样,这可能是问题的一部分。  您使用的电阻值是多少?

    我认为可能会有一种奇怪的组合,即与输入电压和偏置电流相关的电流消耗,在模拟输入和参考电流之间形成电流分隔。  我会尝试先透过供应或内部参考,简化参考资料。  我还会尝试使用除电阻分压器之外的其他源来进行AIN1输入。  如果您使用PGA禁用,您可以将AIN1与AGND绑定,或使用Mux Selection AIN0 to AVSS。

    另一种选择是在分压器输出和ADS1220输入之间添加缓冲放大器。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它目前是同一来源。 电阻器约为6k。 我这样做是为了使我关心的实际电压可以在上方和下方摆动,以便获得传感器的整个范围。 在我刚刚让REFN接地之前,我失去了转化过程中的MSB,因为我的正安从未低于负安。 我需要至少17位无噪音才能达到我的分辨率规格。

    我有AN1接地,还有REFN接地,使用内部参考,我也有类似的步进问题。 但是,现在我想了它每次在我对转换进行数学运算时都会承受相同的压力,所以这也许只是我相信它是传感器的另一个理由。 我没想到模拟传感器会有离散步长。