This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836EVM:AMC 7836EVM:-与连接到外部SPI的AMC 7836EVM进行SPI通信时,miso (主从输出)无输出

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836, AMC7836EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571271/amc7836evm-amc-7836evm--no-output-from-miso-master-in-slave-out-in-spi-communication-with-amc-7836evm-connected-to-external-spi

部件号:AMC7836EVM
主题中讨论的其他部件:AMC7836

AMC7836EVM可与TI提供的应用程序正常工作,但我想将其连接到Linux香蕉Pro板,该板将通过SPI通信与AMC7836进行通信。

我正在根据需要从我的主板发送正确的数据。 我们已使用逻辑分析仪分析了应用程序中的数据,并使用C语言进行了相同的编码,以便与香蕉专家配合使用。

AMC7836接收来自主控制器的数据,但未在从控制器输出线路上输出。

请建议使AMC7836 SPI通信正常工作所需的任何软件或硬件配置。

我在原理图中观察到的另一件事是:AMC7836EVM的SDO系列未被拉紧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Vaibhav,

    感谢您的发帖。 我有几个问题和建议,希望您能回答并尝试。

    •  当您尝试从外部设备进行通信时,SDM-USB-DIG是否已连接到系统?
    • SDM-USB-DIG连接部分负责板载电源定序。 它负责大多数TPS部件上的启用信号,这些部件产生板载本地电源。 在不使用DIG的情况下使用时,您是从外部还是通过J8连接供电?
    • 是否可以测量所有电源测试点? (AVDD,AVEE,AVSS,AVCC等)
    • 如果检查了所有电压,并且只有外部通信器连接到SPI线路,您是否能够验证AMC7836设备的功能。 例如,您是否能够输出不同的DAC电压?
    • 您能否提供完整SPI事务的示波器捕获? 芯片ID低寄存器是验证0x36值的良好做法寄存器。 此外,SDM-USB-DIG内的微型内部可能会将SDO捆绑在较高的位置,因此可能值得与SDO上的上拉组重复通信。

    请告诉我您的发现。

    此致,
    马特