This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3174:使用Altera Arria10 SoC评估板的测试计划

Guru**** 2383510 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3174, DAC3171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581460/dac3174-test-plan-using-altera-arria10-soc-evaluation-board

部件号:DAC3174
主题中讨论的其他部件: DAC3171FMC-DAC适配器

我想使用Arria10 SoC评估板测试DAC3174器件。

我的计划使用以下卡片进行测试(直到我们获得真正的主板):

测试计划图:

我是否为特定组件使用了正确的卡?它是否与上图类似?

谢谢!

Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michal,

    您是否仍需要此方面的帮助?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要真正回答这个问题,我强烈建议将DAC3174 EVM原理图(随附)中的连接器引脚与您希望使用的FPGA板的连接器引脚进行比较。   在您能够为FPGA设计创建引脚约束文件之前,您必须执行此操作,因为您需要知道哪些FPGA引脚将哪些信号发送到DAC。   通过提前跟踪从FPGA到DAC的所有这些信号路径,您可以确定DAC EVM和FPGA卡是否正确匹配。   返回到我们创建适配器板以将ADC和DAC EVM与通用FPGA平台连接时,我们不需要为DAC EVM制作适配器板至Altera,因为两个板都使用通用的3段Samtec连接器。  但我不熟悉您的特定FPGA板上的连接器引脚,因此您需要从DAC追踪所有这些信号到FPGA。

    此致,

    Richard P.

    e2e.ti.com/.../1715.DAC31X4EVM_5F00_B_2D00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们现在有DAC3174 EVM,但我们看到它上没有FMC连接器。

    我们是否可以使用HSMC-FMC桥接 器(位于  ) 将DAC EVM连接到Arria10 EVB?

    此外,我在TI网站上找不到DAC3174 EVM原理图。 它是否与上面所附 的DAC31x4 EVM的原理图相同?

    谢谢!

    Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    否,这不是将DAC EVM桥接到FMC连接器的适配器卡。   您列出的桥接卡是*ADC*到FMC适配器。  您需要*DAC*到FMC适配器。  http://www.ti.com/tool/fmc-dac-adapter 

    我们的LVDS ADC EVM使用2段Samtec连接器。   我们的LVDS DAC EVM需要为LVDS接口提供更多信号(例如SYNC或ISTROBE信号),因此使用3段Samtec连接器。   DAC至FMC适配器的设计文件位于适配器的同一网页上, 您可能需要跟踪发至DAC EVM的哪些信号通过适配器连接至哪些FMC引脚,以便您了解如何为FPGA代码设置引脚约束。  

    DAC3174 EVM的原理图附在后面。  它与DAC3171 EVM不同。   相似,但不同。   从2通道EVM输出的默认选项是通过2通道的复杂调制器,在某些零欧姆电阻器或交流耦合帽上具有焊接选项,可根据需要将两个通道直接转向输出,而不是调制器。   对于单通道EVM,复杂调制器不是仅具有一个通道的选项,因此EVM更简单。  两个EVM之间的时钟和LVDS接口相同。

    此致,

    Richard P.

    e2e.ti.com/.../5861.DAC31X4EVM_5F00_B_2D00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我是Timur,我在Michal工作。 我有一个关于DAC3147EVM和FMC-DAC适配器连接器的问题。 在5861.DAC31X4EVM_B-SCH.pdf中,连接器有180个引脚, 根据www.ti.com/.../fmc-dac-adapter ,适配器在HSMC连接器中有160个引脚。 它如何工作?

    谢谢!
    Timur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不同之处在于,在其中一个原理图中,连接器的一段接地引脚没有填充。  适配器板的连接器中有20个GND引脚, 但适配器板也不会通过DAC EVM在该网段上具有的任何引脚,这些引脚是可选SPI控制线路以及可选DAC重置和启用引脚。   DAC EVM在用于DAC重置和从连接器启用的信号上具有DNI (不安装),并且在DAC EVM上也不使用SPI线路。  因此,不管怎样,这段Samtec连接器实际上都不会在DAC EVM上使用,而且适配器板也不会通过此段上的任何信号。   但两个连接器确实相互配合,即使一侧是'160'引脚,另一侧是'180'引脚。   两个接头中都有180针脚的间隙,并正确匹配。

    EVM右侧的线段从左侧的引脚1 3 5和右侧的引脚2 4 6开始。  适配卡的插针5和6有挡片。    然后DAC上的下6个引脚分别是左边的7 9 11和右边的8 10 12。  适配卡的插针11和12有挡片,插针7 8 9 10重新编号为5 6 7 8。  就这些。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PIN_5F00_ASSIGNMENT.xlsx

    您好,Richard:

    感谢您的详细回答。 我还有另一个关于DAC和适配器引脚的问题。 我正在映射引脚以了解 Arria 10评估板的FCM连接器上定义的引脚。 因此,我遇到了DAC HSMC连接器上的一些数据引脚,这些引脚在适配器的HSMC连接器上的相同引脚编号中没有 连接。 我正在使用您提供的DAC3174和HSMC2FMC示意图。 以下是表中存在问题的针脚:

    DAC3174EVM HSMC (J14)  HSMC到FMC接头适配卡 Arriarasr10EVB FMC
    备注 DACEVM示意图名称 HSMC PIN HSMC PIN 适配器示意图名称 FMC PIN FMC示意图名称 FPGA原理图名称 FPGA PIN
      LED绿色 1. 1. 常闭        
      LED绿色 常闭        
      LED绿色 3. 3. 常闭        
      LED绿色 4. 4. 常闭        
      TXSP1 26. 26. 常闭        
      TXEN 27. 27. 常闭        
      TXSP2 28. 28. 常闭        
      DAC_GPIO _0 45. 45. 常闭        
      DAC_GPIO _3 51. 51. 常闭        
      DAC_GPIO 6 57. 57. 常闭        
      D12N 75 75 常闭        
      DATACLKN 117 117 常闭        
      FPGA_CLKOUTN 118 118 常闭        
      D5N 123. 123. 常闭        
      D4N 129. 129. 常闭        
      D3N 135. 135. 常闭        
      D2N 141. 141. 常闭        
      D1N 147. 147. 常闭        
      D0P 151. 151. 常闭        
      D0N 153. 153. 常闭        
      FIFO和ISTRP 176.            
      FIFO和ISTRN 178.            

    此致,

    Timur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您为引脚1至75列出的那些信号位于连接器的第一段上,不会通过FMC适配器,但DAC EVM不需要它们。  

    对于其余两段中的信号,您列出的信号*将*通过适配器。  这仍然是您最后一个问题的一部分,其中一个原理图列出了160个引脚,而另一个原理图列出了180个引脚。   适配器的原理图忽略了20个接地引脚,这就引出了连接器其余部分的引脚编号。   以您提到的引脚117上的信号DATACLK为例。   在适配器的原理图上,由于缺少20个接地引脚,此引脚编号已变为97。  但当您将EVM插入适配器时,会发出DATACLKN *存在*信号并通过适配器。  连接器第2和第3段上的所有必要信号均已连接。    

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    现在一切都很清晰,看起来很合适,非常感谢!

    此致,

    Timur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    我们有适配器,但它无法顺畅地连接到DAC3174板。 我仔细观察了DAC 3174和适配器的两个连接器, 连接器的塑料部分是不同的。

    似乎是,即使塑料完全适合,针脚也不能很好地连接或完全连接。  

    两个插座的图片,第一个-适配器,第二个- DAC3174板。

    对此可以做些什么?

     

    此致,

    Timur Askerov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,EVM已连接到Samtec的锁定连接器。  我没想到会出现这种问题。   我们的DAC和ADC EVM多年来一直在使用这些Samtec连接器来处理LVDS信号,而原始连接器的一个问题是没有任何东西可以将它们固定在一起,因此在连接SMA电缆时,EVM经常会从FPGA卡中拉出。   为了改进这一点,Samtec在连接器上添加了接线柱,使其卡入配合连接器,因此需要用力将其拉开。   在某种程度上,这两种连接器应兼容, 但是,如果您查看带有支柱的塑料外壳,您可以看到塑料端部的外部线段上有一个小倾斜,这会防止EVM塑料与适配器塑料匹配。  

    我们在一些较旧的EVM中偶尔会看到这一点。  我们在这些场合所做的是切断接头和接线柱上的额外塑料。  我们将使用一个精细的锯片(例如钢锯片)切割两个端段外的塑料,以去除塑料倾斜部分,然后切割至EVM,然后焊开锁定柱。     另一种方法是焊开锁定连接器, 并将非锁定连接器安装到位。  这是一个Wiki帖子,在 https://e2e.ti.com/support/data_converters/high_speed_data_converters/w/design_notes/3316.dac348x-hsmc-connectors?keyMatch=samtec%20connector%20locking%20post%20saw&tisearch=Search-EN-Everything上显示其中一个 

    最简单的方法是从锁定连接器中锯掉妨碍操作的部分。  您可以自己这样做,或者如果您希望将适配器运送给我们,我们可以进行修改并将其发送回给您。  随附的图片显示了在何处切割锁定接头(使用ADC上使用的2段接头,而不是3段接头,但概念相同。 图片只是经过编辑,以显示额外的塑料被移除,这就是为什么您看不到焊柱上会被焊出的孔的原因。)

    此致,

    Richard P.