This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54EVM:将ADS54J54EVM与TSW14J50配合使用

Guru**** 2558210 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54EVM, TSW14J50EVM, ADS54J54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582737/ads54j54evm-using-ads54j54evm-with-tsw14j50

部件号:ADS54J54EVM
主题中讨论的其他部件: TSW14J50EVMADS54J54
你(们)好
我正在将ADS54J54EVM与TSW14J50配合使用,EVM文档(slau616a.pdf)介绍了将ADS54J54EVM连接到TSW14J56的步骤,因为TSW14J56与TSW14J50类似,但在第16页的步骤7中,LED3没有打开。
我可以做什么?
您是否有将ADS54J54EVM连接到TSW14J50的特定文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

     TI网站上的TSW14J50EVM产品文件夹下提供了该主板的TSW14J50EVM用户指南。 您使用的是什么LMF模式? 您的ADC采样率和Serdes速率是多少? 所有LED的状态是什么? 您的5V电源是否能够提供 至少2安培的电流? TSW14J50在使用4个通道时只能支持6.5Gbps,在使用8时只能支持约5Gbps。

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim
    电源,是的,它能够提供5V和2安培的电流,实际上是ADS54J54EVM套件附带的电源。
    所有LED的状态如下:
    ADS54J54EVM上的LED
    接通-> D10 (5V输入)
    ON (开)-> D1 (LMK已锁定)
    ON -> D4 (PLL2已锁定)
    关闭-> D13 (STAT 0)
    关闭-> D5 (STAT 1)
    OFF->D3 (JESD_SYNC)(我告诉您在步骤7中没有打开的LED)

    TSW14J50的LED
    ON->D28 (FPGA配置完成)
    接通-> D10 (5V输入)
    ON-> D8 (MEM_CAL_F)
    关-> D7 (MEM_CAL_P)
    关-> D6 (MEM_IN_DN)
    ON-> D5 (SPI_CLK)
    BLINK -> D4 (RX HB)
    ON -> D3 (RX SYNC #)
    闪烁-> D2 (TX HB)
    关闭-> D1 (TX同步编号)
       
    在ADS54J54 EVM GUI软件中,我使用的是配置文件ADS54J54_500m_841.cfg,假定使用此文件时采样率为500MSPS,而不会进行小数计算,下面我根据JESD配置屏幕放置其配置参数的屏幕,L =4,F =1, K = 32

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我稍后会在我的长椅上研究这个问题。   我对此进行了一些深入研究,发现在将ini文件添加到HSDCPro以获得对J50的ADS54J54支持之前,EVM已于去年使用TSW14J50进行了检查。  但我还看到设置中的一些内容让我担心,EVM与捕获卡一起使用可能不可靠,我需要检查一下。   (我所看到的是ADS54J54需要来自FPGA的两个同步信号,一个用于通道A和B,另一个用于通道C和D。  *通过 FMC连接器有两组用于同步和备用同步的引脚定义, 但备用同步的默认FPGA固件是单端CMOS,而不是LVDS。  对于TSW14J56,我们提供了一个固件,使备用同步成为LVDS。  我需要了解的是,单端CMOS备用同步是否有时可以用于ADC上的LVDS输入,有时不能-这是我目前的假设。  这将解释此设置最近通过签出的事实 。)

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard
    一定要问一下这种情况发生了什么

    此致,
    伊凡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉耽误你的时间。   我确实在工作台上为EVM加电,并使用TSW14J56和TSW14J50毫无问题地使用EVM。   尽管我担心需要从FPGA到ADC的第二个同步信号,但这种情况仍然存在。  我的理解是FPGA正在驱动备用同步,但不是作为LVDS信号。  但我还没有使用示波器探测EVM上的信号-所以我将进行探测。  除了备用同步之外,我没有任何其他疑问,因为我使用了正常的EVM SPI GUI和GUI附带的配置文件。  

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard
    您是否使用了ADS54J54_500M_841.cfg配置文件?
    这些参数是否与我在上面输入的屏幕相同?
    如果它不是同一个配置文件,您能否将您使用的文件发送给我?

    此致
    伊凡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard
    只需询问我发送的最后一封邮件,
    此致
    伊凡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard

    我正在等待您的回答
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard
    只需询问我发送的最后一封邮件,
    此致
    伊凡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的工作台被调试问题束缚住了,但最近未能提出ADS54J54 EVM。  我将回到这个问题上,到本周结束时,这正是我计划的。  我对拖延表示歉意。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,我还在等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard
    已经花了一个半月的时间,您没有回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    很抱歉您的问题迟迟未得到答复。 我使用TSW14J50查看了ADS54J54EVM,发现Richard对同步信号的看法是正确的。
    我们向我们的软件团队申请了一个新的固件,我已将其附在软件团队中。

    下载此新固件之前,请重命名当前固件。 当前名称是"TSW14J50RX_firmware"
    将其重命名为"TSW14J50RX_firmware_original"。 这样您就有了原始固件。
    假设您在默认位置安装了HSDC pro,您将在以下位置找到固件
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\14J50 Details\Firmware

    重命名固件后,将连接的固件移动到文件夹中。
    该固件版本将包含在HSDC pro的未来版本中。
    我相信这应该可以解决你的问题,如果没有,请告诉我。


    此致,
    -Steve Wilson

    e2e.ti.com/.../TSW14J50RX_5F00_FIRMWARE.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,Steve,谢谢

    我会按照你的说法来做,并告诉你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    E2E不允许我单独放置.RBF文件。因此,为了清晰起见,您需要将TSW14J50_Firmward.RBF从我发送的文件夹中拉出,并仅将该文件放在C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\14J50 Details\Firmware中

    祝您好运! 请告诉我情况如何。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    我想与您联系,看看事情的进展情况。 新固件是否解决了您的问题?

    此致,

    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    我们有兴趣了解固件更新是否解决了您的问题。 请告诉我们您是否能够拍摄。

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Steve
    我刚刚将ADS54J54EVM与您发送的TSW14J50和新的HSDC Pro固件一起使用,但问题仍然存在。
    我认为问题出在EVM GUI软件中,可能应该修改配置文件ADS54J54_500M_841.cfg以匹配HSDC Pro的新固件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Steve提供的新固件可能是设置在一个实例中正常工作而在另一个实例中可能无法正常工作的最可能的原因。   所以我们必须继续寻找。  您是否可以设置WebEx会话,以便我可以看到您看到的内容,并且我可以让EVM在工作台上运行,并让您看到我的设置在正常工作时是什么样子?    与我的设置相比,这可能是查看设置的许多方面的更快方法,例如您正在使用的HSDCPro版本,HSDCPro的右下角是否显示了正确的固件名称,以及许多其他类似内容。  

    ADC EVM的SPI GUI附带的配置文件最初是为TSW14J56开发的,并已签出- 8通道配置和4通道配置。   后来,这两种操作模式被添加到TSW14J50中,但也在当时进行了检查,我们现在看到这些模式在TSW14J56和TSW14J50的工作台上工作。  TSW14J50的ini文件是专门为ADC EVM创建的,不需要不同的配置文件-即,我们对L,M,F,S和K值使用了相同的设置, 在ADC配置文件中设置K值 并为HSDCPro ini文件设置匹配值后,两个设置的时钟和SYSREF也将相同。   

    但是,WebEx会议或许可以让我们对当前的情况有一些了解。  当我们了解如何设置时,我想问一下,焊接在ADC EVM上的ADC顶部有什么标记/   ADC顶部印有什么部件号, 下面的"赞"表示设备组装批次代码的部件号是什么?

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard
    ADC上的输入数为:
    XADS54J54
    2014.1203万
    我会附上一张照片,以便您可以看到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢你。   这与我们在实验室中使用的EVM相匹配,并消除了我曾经考虑 过的可能是组装中的错误的可能性。  因此,我建议我们设置WebEx,以便我们可以仔细查看彼此的设置。

    谢谢!

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard
    我没有便携式网络摄像头。
    我的笔记本电脑中只有网络摄像头,另一方面,我的英语不流利(这将是一个问题)。
    您是否可以制作一个视频来显示所有步骤?
    然后我制作另一个视频,以便您看到LED指示灯未亮起的步骤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的WebEx不需要网络摄像头,只是在我设置EVM GUI和HSDCPro时,您可以查看我的计算机桌面,以查看我正在执行的操作,然后查看HSDCPro中的捕获。  然后,如果我将WebEx的控制权移交给您,您可以查看您的桌面,我就可以看到您正在使用SPI GUI和HSDCPro执行什么操作。  

    我最近购买了Camtasia许可证,因此我可以设置EVM和HSDCPro,并在Camtasia视频中捕获和捕获所有内容,然后我可以将其发送给您,这样就可以了。  

    我对同步指示LED并不是太担心,因为LED是由捕获卡上FPGA的输出驱动的, 我不确定我们最近几个修订版的FPGA固件是否对保持该功能过于担心。  但当我设置时,我会注意到LED并查看。   

    您正在使用什么版本的HSDCPro?

    谢谢!

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard

    我正在使用HSDC Pro v 4.50
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard

    我想问一下,您将在何时发送视频?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很快。  我的EVM副本 最近用于其他用途,我 不得不将其放回库存配置中。  这是今天上午完成的。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将ADS54J54 EVM与TSW14J50一起放在我的工作台上,并创建了一段有关该过程的简短视频。   请单击下面的分箱链接。  在下拉框链接中显示mp4视频以及使捕获工作正常所需的固件。  (您最近也尝试过的固件。  我将其放入下拉框中,以便进行良好的测量。)  此外,我在设置此设置时发现,还有另一种方法可以使用当前版本的HSDCPro附带的默认固件使捕获与TSW14J50配合使用。    我为HSDCPro创建了一个新的ini文件,该文件仅使用ADS54J54的两个通道,我为ADS54J54的通道A和B命名了该ini文件。   由于HSDCPro的默认固件目前仅将FPGA的同步信号之一驱动回通道A和B的ADC,因此我为该模式创建了一个特殊的ini文件。  ini文件实际上假装数据转换器目前只是一个双通道设备。   新固件将第二个备用同步信号从FPGA驱动回ADC,作为通道C和D的LVDS信号,因此这是ADS54J54原始器件选择的所有四个通道所需的固件。  因此-两种获取捕获功能的方法:新固件使所有四个通道捕获,或新设备ini文件使默认固件与2个通道一起使用。   我已将备用固件复制到安装HSDCPro的14J50 Details文件夹的Firmware文件夹中。  我将新的设备ini文件复制到14J50 Details文件夹的ADC Files文件夹中。

    https://txn.box.com/s/n9s1xiciu03w15memprd4b81cdm00ow5

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Richard

    我尝试了您发送的文件,但它们不起作用,我下载了HSDCPro的4.7 版本,它工作正常。

    只有一个问题,当同时向两个信道提供相同信号时,与信道B的组合不在相位,即A和B,B和C,B和D

    如果使用其余组合,则捕获的信号处于相位

    我发送了屏幕截图供您观察这种情况

    此致

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我很高兴您的拍摄工作正常。

    通过查看EVM原理图,我可以看到通道B输入信号在到达ADC之前通过变压器反转。  对于通道A,我可以看到单端信号进入SMA J1,并跟踪我看到的变压器,它进入名为AINP的信号。  但对于通道B,我看到信号进入SMA J2,并通过变压器跟踪,我看到信号进入BINM,而不是BINP。  要将通道B的极性反转至您希望的位置,我认为您需要焊接SMA连接器以填充SMA J12的未填充点,然后卸下接地电阻器R9并安装零欧姆接地电阻器R49。   这会将通道B信号引入变压器主电源的另一侧。  感谢您指出这一点。  我以前没有注意到这一点。  

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard

    您是不是要卸下R49然后将其安装在R9中?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,是的。 我在图纸上正确地画了它,但在文本中却反向地说了它。 拆下R49并将其安装在R9上。 然后安装J12。手动卸下其中一个SMA连接器将其从J2移至J12非常困难。 我们通常只需添加一个新的连接器,并在安装线对另一侧时保留旧的连接器。 但是,如果在SMA上方使用热风笔和下方的热板,则可以拆除,但您不希望变压器过热。

    谢谢!
    Richard P.