This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:数据表不一致性

Guru**** 2555640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/585340/adc32rf45-data-sheet-inconnsistencies

部件号:ADC32RF45

我的客户询问一些数据表不一致的地方:

 

第一项质询

 

我们想尝试偏移校正功能。   在数据表中,寄存器定义与描述如何使用偏移校正的段落之间存在差异。   

 

 

 

 

 

 

 

 

第二项质询

 

此外,仅对交错转换器之间的直流偏移进行补偿还是对增益偏移进行补偿?

 

谢谢

 

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    论坛没有向我显示数据表中粘贴的图像,但我从您之前的电子邮件(我已标记为  答复)中知道您正在查看图145/Table 54和表118。  

    这种差异似乎围绕着登记册68中的第5和第6位。   图145和表54表示必须将位5设置为'1',将位6设置为'0'。    表118中的脚本有这两个反向位,将位5设置为'0',将位6设置为'1'。    寄存器的其他6位看起来是一致的。

    我需要让设计团队告诉我哪个是正确的。  (但目前,我编写SPI GUI是为了遵循图145/表54所说的内容,从我观察到的情况来看,这似乎是有效的。)

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    表118是正确的表,而表54 (和53)将需要在数据表的下一修订版中更正。  偏移校正页中寄存器地址X68的位D6必须设置为'1',而位D5将为零。    EVM SPI GUI附带的配置文件来自设计团队,它们是正确的,符合表118。   我现在还需要在EVM SPI GUI中修复此位分配,即使配置文件正确,SPI GUI前面板控件中的代码是按照表53和54编写的。  目前正在开发EVM SPI GUI的新版本,因此将在此处修复此问题。  设计团队正在修订数据表。

    此致,

    Richard P.