This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RFRB:adc12d1800rfrb和ml605相移

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583535/adc12d1800rfrb-adc12d1800rfrb-and-ml605-phase-shift

部件号:ADC12D1800RFRB

尊敬的各位:

我目前使用adc12d1800rfrb和ml605进行数据传输。

为了记录数据,我使用了本论坛上提供的ADC_GHZ_PACKAGE。

捕获已完成(即使我经常遇到"除以零-捕获失败"错误)。

我的主要问题是,我观察到记录的信号有一些相位偏移,无论日期格式或日期Recod长度如何。

在开始捕获之前,是否需要验证ADC调整? 在WaveVision上,我的信号非常完美。 是否有特定的方法来调整ADC_GHZ.exe上的ADC寄存器?  

感谢您的回答,

此致,

cleconte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,cleconte

    您是否看到4个12位数据总线之间的相移,或在各个位之间的相移?

    是否可以启用ADC测试模式输出和捕获数据以帮助理解偏移?

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jim:

    感谢您的回答。

    请查找附件中我使用ADC_GHZ.exe制作的捕获。

    您将在相应的日志中找到一些正确的捕获。 一些错误的数据(包含相移和数据块故障)。

    最后,一个完全错误的捕获。 始终使用相应的日志。

    此致,

    clecontee2e.ti.com/.../ADc12D1800RFRB_5F00_measurement.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jim:

    我找到了解决方案:如果我删除ADC_GHz GUI的'LogTab'中的所有日志,一切都正常。

    我完成了连续数据采集,没有任何失败的采集。

    感谢你的帮助。

    此致,

    cleconte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,cleconte

    我很高兴您能够找到解决数据采集问题的解决方案。

    感谢您分享解决方案!

    如果您有任何其他问题,请告知我们。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jim:

    感谢您的回答。

    现在,系统的工作效果要好得多。 然而,本论坛开始时的问题有时再次出现。

    因此,不幸的是,这个问题没有得到完全解决。

    每次执行连续采集时都会发生这种情况:4或5次首次捕获是正确的。 但在这之后,信号就完全错误了。

    此致,

    cleconte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cleconte

    遗憾的是,我没有关于ML605捕获固件改进的任何指导。

    此致,

    Jim B