This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/DAC1282:DAC1282+ADS1282用于1282用于测试探测器泄漏

Guru**** 2545490 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, DAC1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581826/starterware-dac1282-dac1282-ads1282-to-test-detector-leakage

部件号:DAC1282
主题中讨论的其他部件:ADS1282

工具/软件:Starterware

大家好,我正在尝试使用DAC1282和ADS1282来测试探测器的泄漏,这已写入地震应用的数据表中。 但是,我仍然不确定官方建议的探测器泄漏测试电路。 我可以使用以下电路吗? 如果是,我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您正在尝试测量哪种漏电流?

    我认为我们没有推荐用于测量此应用中的泄漏电流的电路。 但是,如果您帮助我了解您感兴趣的泄漏电流类型,我或许可以提供一些建议。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,我尝试测量泄漏阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为这可以通过此电路实现:

    基本概念是,通过比较电阻器两侧的电压读数,您可以知道电阻器两侧的压降。 您可以在此处计算电流,了解电阻器的值。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

     感谢您的回复。 但是,当我要求测试泄漏电阻时,您建议的是了解接线器实际内置电阻的电路。

    Kenn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenn:

    恐怕我需要更多信息... 是否引用了Geophone接地? 您使用的其它输入电路(滤波器,保护等)或组件是什么? 您尝试测量的主要泄漏电流路径是什么?

    您可能仍然可以使用与上述电路概念类似的内容;但是,您肯定需要将其调整到您的特定应用中。  

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用ADS1282数据表中推荐的保护电路。 泄漏电流路径从接地线到接地线。 接地和模拟接地之间的电路尚未确定,我认为这应该是泄漏电阻测试电路的一部分。


    我们可以使用几个外部开关来建立测试电路,从而测试泄漏电阻。 由于TI提供了ADS1282和DAC1282以及用于AD和Geophone测试的内部开关和多路复用器,我想知道您是否有任何建议来测试仅使用内部开关和MUX的电话漏电阻,从而节省了我们使用额外的外部开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    很抱歉耽误你的时间。 我认为您可以调整上述电路以进行以下测量之一:

    也许您可以使用第二个ADC通道直接测量I3电流(通过电阻器)。 如果您想要测量I1和I2,则可能需要使用一些外部开关来测量每个输入系列电阻器之间的连接。

    请注意,无论您使用什么源来提供这些电流,都需要连接到接地。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Chris

    能否提供数字滤波器链的组延迟的精确等式? 数据表上的31/Fdata对我们来说太粗糙了。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    如果我错了,请纠正我,但我认为您不能获得比31/Fdata更准确的组延迟。 组延迟是步进输入通过数字滤波器传播所需的时间,以便在输出中看到振幅变化(但未稳定)。 此处转换周期(1/Fdata)是时间中的最小步长。

    如果它有帮助...如果您想尝试在MATLAB等程序中绘制过滤器响应,ADS12的 数字过滤器的系数将在数据表末尾的附录中提供。 我熟悉从系数中查找频率响应,但不熟悉绘制相位响应和/或组延迟。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    我认为组延迟比1/Fdata更准确。 数字滤波器由时钟驱动,比Fdata快得多。 实际的组延迟与时钟频率有关,而不是 Fdata。  TDR (数据准备时间)也是如此,它具有非常准确的方程式。  实际上,我们测量的组延迟为1k SPS。 结果是31.269 Us精度小于1us。 但我们仍然需要理论方程来确认 我们的测量。

    我们确实使用  附录中的系数计算了组延迟。 但这种集体拖延 纯粹是理论上的。 更准确的方程式应考虑实际的数字电路,例如寄存器的计时。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    我不得不就此寻求帮助,但我认为我们可以提供有关组延迟的一些附加信息,可能会将组延迟指定为数个ADC时钟周期。

    我正在等待其他人给我这些信息,所以可能还有一两天时间我才给您回复。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    以下是线性相FIR滤波器的ADS128x组延迟值:

    组延迟@ 4000,1000,500 SPS = 30.2187.5万 示例–244.000 CLK
    组延迟@ 2000 SPS = 30.2187.5万 示例–240.000 CLK
    组延迟@ 250 SPS = 30.2187.5万 样本+ 12.000 CLK

    我希望这能有所帮助!

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Chris:

    这些方程式中是否包含了sinc过滤器? 如果没有,请提供 整个滤清器链的方程式吗?

    此外,您能否提供 最小相位滤波器的等式(包括Sinc滤波器)? 只有组延迟接近DC才是必要的, 我们可以 自己计算分散部分。

    谢谢你。

    此致,

    肯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    我们的客户需要我们验证ADS1282和DAC1282的规格,如THD。 因为我们不熟悉高精度DA/AD转换器测试仪器。 如果可能,您能否推荐一套仪器(品牌和型号),作为您实验室中用于测试128x系列的仪器?
    谢谢你。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    我正在调查我们是否拥有有关最小相FIR滤波器组延迟的数据...

    为了进行测试,您需要一台极低失真的发生器和分析仪。 我相信我们使用的是Audio Precision的音频分析仪。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:
    而不是您对音频分析仪的建议。
    第一个问题的答案如何? 组延迟方程式中是否包含Sina过滤器? 如果没有,请提供sinc过滤器或整个sinc+FIR过滤器链的方程式吗? 使用方程式计算的组延迟比我们的测量结果小大约1毫秒,如果我说得对,这是有效采样即时和DRDY下降边缘之间的时间。
    谢谢你。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    这些组延迟值包括sinc + FIR滤波器信号链。 请注意,这些是"平均"组延迟值,我认为实际组延迟与频率之间有一些脉动。

     

    使用方程式计算的组延迟大约比我们的测量结果小1毫秒,即,如果我说的对,则是有效采样即时和DRDY下降边缘之间的时间。[/QUOT]

    是的,这将是1 kSPS的转换周期。

     

    此外,您能否提供 最小相位滤波器的方程式(包括sinc滤波器)? 只有组延迟接近DC才是必要的, 我们可以 自己计算分散部分[/QUOT]

    对于最小滤波器,我们只有以500 SPS数据速率测量的组延迟数据。 使用几种不同的方法,组延迟的最佳结果是5.65 样本@ 500 SPS。

     

    此致,
    Chris