This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:安装MSP430驱动程序的演示ADS1293EVM的问题

Guru**** 2769435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580409/ads1293evm-problems-with-demo-ads1293evm-installing-msp430-driver

部件号:ADS1293EVM
在“线程:ADS1293”中讨论的其他部件

当我尝试安装MSP430驱动程序时遇到了困难

我转至设备管理器:

转至其它器件> MSP430基本HID器件

然后:更新|驱动程序软件  

和:浏览我的计算机,然后输入C:\Pogram Files (x86)\Texas Instruments \ADS1293\hardware\driver\x86

单击下一步

然后我收到以下消息:

Windows无法安装基于MSP430的HID设备

Windows无法找到适用于您的设备的驱动程序

为什么这不起作用?

谢谢!

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andre:

    感谢您的帖子,很抱歉这不能立即生效。

    我不确定您是否指向正确的驱动程序文件夹。 您是否可以尝试搜索"向上"一个目录并包含所有子文件夹?

    "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \ADS1293\hardware\driver "

    成功安装后,EVM应在设备管理器中的NSC_USB_WV5下显示为“TI,MSP430”。

    如果仍然不起作用,您能否告诉我们您的PC上使用的是哪种操作系统?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我对 "包含所有子文件夹的C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \ADS1293\hardware\driver"执行了操作,我遇到以下错误:

    "Windows在为您的设备安装驱动程序软件时遇到问题"

    "指定目录文件中不存在该文件的散列值"

    我正在使用windows 10

    谢谢!

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Andre:

    我搜索了错误消息,发现它很可能与Windows 10驱动程序签名强制有关。 基本上-驱动程序尚未以Windows 10接受的方式进行签名。 如果您可以访问Windows 7计算机,我建议您先尝试一下,以确认这是唯一的问题。

    要在Windows 10计算机上安装驱动程序,您必须禁用驱动程序签名强制。 几个博客指出这是一种已知的变通办法,但存在安装可能对您的PC造成恶意的驱动程序的风险。 大多数PC似乎在重新启动时自动重新启用驱动程序签名强制。 但是,如果您选择尝试此操作,TI不承担任何责任。

    此器件最初来自TI的另一个组,因此我不相信能够为Windows 10对驱动程序进行适当的签名。 如果我能从MSP430找到帮助解决此问题的人员,我将返回此帖子并告诉您。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我终于在运行Windows 7的机器上测试了它,它工作正常。 不会有太多的PC,除非在我们公司运行Windows 7。 出于安全方面的考虑,我们将它们全部移至windows 10。  我建议您将其移至Windows 10。 (至少更新评估版用户手册,以使用Windows 10指示警告)

    我使用了其他一些TI评估板,所有3种型号都使用相同的MSP处理器,在Windows 10上运行没有任何问题。  

    谢谢!

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    访问此链接 www.technipages.com/enable-disable-device-driver-signing
    或www.dinolite.us/.../using-older-models-with-windows-8-10
    对于禁用Windows10,可防止安装错误的驱动程序。