请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好,
客户向我提出了几个有关功耗的问题:(TX-SDK-V1 -购买了EVM)
1.能否将两个-50V连接在一起(VSUB和VNN)?
在用户手册中,它说了一些模糊的内容:“然而”是什么意思? 会发生什么? :
“请注意,VSUB和VNN (LM9.6551万的负极HV电源)可以连接在一起,并由相同的-50V供电,以尽量减少工作台电源的数量。
为此,必须将跳线J_SUB (参见图4)配置在“1-2”位置。
但是,建议将跳线J_SUB配置为默认的“2-3”位置,以便VSUB和VNN分开。
2.如果我确实将它们连接在一起,我应该先在“开”序列中将VSUB和VNN都打开,然后再在“关”序列中将其关闭。
3.对于所有电源信号,'0'/'1'逻辑电平是多少?
4.关闭电源时,电压可能高达0.6V。
5.请确认波纹和噪声1 % 或50mV峰值,电压准确度1 % 设置电压的电源对于EVB TX_SDK_V1是良好的
将“电源”连接到PC的“序列发生器”和“EVB TX_SDK_V1”的任何建议或方框图?
- 或者告诉我下面的规则是否是我需要做的:
打开系统的顺序应为:
- 打开电脑
- 打开并初始化序列发生器-确保所有输出电压都处于“关闭”模式。
- 确保电源线绿色Phoenix接口未连接。 我们的电源正常“打开”,当我要“关闭”电源时,我需要禁用它。
这是我在启动时需要将电源线放在外面的方法,以防止在“打开”电源时出现电压峰值。
我 还没有在EVB TX_SDK_V1的电源之间添加缓冲器/继电器/晶体管。 - 打开电源。
- 连接电源线,绿色Phoenix连接器(1秒后)。
谢谢
顺便说一下-不能输入TX-SDK-V1作为部件号!