This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:将DAC6.0096万EVM和SDM-USB-DIG与Linux配合使用

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/584111/linux-using-dac60096evm-and-sdm-usb-dig-with-linux

主题中讨论的其他部件:DAC6.0096万EVM

工具/软件:Linux

我正在寻找一款DAC评估板,它可以通过Linux通过USB控制-使用Linux驱动程序或通过Python使用串行命令。 使用USB微控制器时,模拟设备的DAC评估板没有Linux驱动程序。 我希望 具有 DAC6.0096万EVM的SDM-USB-DIG控制器可以与Linux配合使用!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    将其移至数据转换器论坛。

    此致,
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    SDM-USB-DIG使用Windows USB CDC驱动程序通过COM端口建立通信。  我不熟悉Linux中的USB驱动程序安装,但我想,如果有兼容或类似的USB CDC驱动程序,可以发送串行命令。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    我收到了DAC6.0096万EVM并开始查看该软件,但是,DAC6.0096万EVM或 SDM-USB-DIG手册中没有编码信息。 在软件中,可以看到每个DAC引脚和电压等使用的位和十六进制代码,但是从脚本发送这些命令并不容易。

    您是否有此DAC的一些编码手册? 我们只需要能够为每个引脚设置独立的电压。

    软件的Python功能也无法找到我的2.7 版本,尽管它安装在默认位置: C:\Python27。

    谢谢,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Rob,

    您是否从DAC6.0096万EVM网页安装了GUI?  如果是这样,您可以将该软件与EVM用户指南结合使用,该指南与GUI安装程序位于同一网页上: http://www.ti.com/tool/dac6.0096万evm

    使用GUI,您可以导航至寄存器地图页面以写入设备的寄存器字段,或使用交互按钮设置DAC电压。

    如果可能,您可以向我发送一个python错误的屏幕捕获吗?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    感谢您回复我。  

    我已经安装了GUI,可以使用它来设置每个引脚的电压,但是,我希望能够运行连接到DAC的python脚本,并将电压设置为各个引脚。 为此,我需要知道要发送的串行命令的格式:我想这包括报头编号,引脚编号和电压。 进行逆向工程将是非常不切实际的。

    您知道发送的串行命令的格式吗?  

    在GUI中,Python27中有一个用于启动脚本窗口的按钮,这可能有助于解决此问题,但是,尽管在默认位置安装了python27,但我在单击时收到以下错误。

    感谢你的帮助。

    Rob