主题中讨论的其他部件: DDC264
大家好,
我实现了一个PCB,可以读取我插入到DDC264EVM的FCI8.45万连接器上的64电流输入。 我希望通过我自己的GUI与DDC264EVM进行通信,以实现实时数据采集。
所以,我在这个论坛上找到了“USB_IO_for_VB6.dll”,“USB_IO_for_VB6.CPP”和“USB_IO_for_VB8.h 6. dl ”
是否可以将python与此元素一起使用? 有人可以帮助我开始读出数据。 我不知道如何使用“DDC 264 EVM的DLL用户指南”库。
我已经用Python成功地阅读了idVendor和idProduct的DDC264evm ... :)
请帮帮我。
此致。
安东尼·杜兰蒂