This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:DAC38J82从SPI命令唤醒到稳定RF输出的时间

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578820/dac38j82-dac38j82-wakeup-time-from-spi-command-to-stable-rf-output

部件号:DAC38J82

尊敬的团队:

我的客户对DAC的唤醒时间有限制。

我们正在查找从SPI命令开始到输出RF稳定的唤醒时间。

我们的目标是尽可能缩短时间

数据表指定了90usec,但未指定用于哪种模式。

您能提供建议吗?

巴西,

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR,

    这仍然是一个未决问题吗?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    这仍然是未解决的问题,但是添加了一些关于'睡眠'模式下功耗的其他问题。

    我也知道团队已经在努力。 您可能也是CC'ed.

    巴西,

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR,

     

    通过关闭休眠引脚块(DAC A,B,C,D,偏置放大器, 时钟接收器,PLL,温度传感器)和全部8个系列通道,我们的功耗为114.6mW。 唤醒时间是分别为睡眠插针块和串行器通道测量的,总唤醒时间为72.4μs,这也说明了单个SPI写入。 详情请参阅所附的详细报告。

    此致,

    Mandeep Singh

    e2e.ti.com/.../DAC38J84-Power-and-Wakeup-Times.pdf