This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:单极模拟电源ADS131A04

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/584878/ads131a04-unipolar-analog-supply-ads131a04

部件号:ADS131A04

您好,

我想了解第81页图111

我想将ADS131与AVss ON GND       AVdd=5V          Vrefex=+5000V一起使用            IOVdd= 3.3V

我发现这种情况下的示例图111是错误的:  它应该是 AVSS和VNCP 接地 ,而AVDD应该是接在+5V上

正确吗?

此致

zbyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zbyne,

    您回答正确。 其中一个图表应显示单极电源配置。 感谢您告知我们。 我将努力更新。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,大脑,

    1.感谢您的回答...

    2. ADS131A04是否可以与闪存模块 4,8MHz配合使用?  Fin = 19.2 MHz时

    我需要有Fdata .....100 kSmpl by OSR 48..请参阅第22页上的表3  

    谢谢

    zbyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zbyne,

    是的,这是可能的。 如果您有19.2 MHz时钟源,请设置CLK1 = 0x01 (fICLK = 9.6 MHz),CLK2 = 0x27 (FMod= 4.8 MHz,数据速率=100kSPS)。

    通常,允许使用第7页范围内的任何外部时钟频率组合,以及在CLK1和CLK2寄存器中确定的任何时钟分配器/OSR组合。 有多种方法可以获得100 kSPS的数据速率。

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Brian
    然后将成为测量参数,FMod=4.8 MHz: 我要求:ENOB,噪音等比FMod=MHZ更差4096 ? 多少钱?
    此致
    zbyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zbyne,

    我没有任何数据要提供,但我可以告诉您,根据我对设计的理解,噪声,动态范围,ENOB等将非常接近数据表中表1-4中OSR 48数据的列出内容。

    此致,
    Brian Pisani