This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J82EVM:请发送LMK0.4828万 Hexfile

Guru**** 2549800 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578069/dac39j82evm-please-send-lmk04828-hexfile

部件号:DAC39J82EVM
主题中讨论的其他部件:LMK0.4828万

您能否提供用于此评估板DAC39J82EVM的LMK0.4828万的十六进制文件?

库尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kurt

    您是否要求提供注册信息? 这取决于 系统的设置。 如果将DAC39J82EVM与DAC GUI一起使用,则在快速启动选项卡上加载设置参数后,双击GUI左下方,将打开一个日志文件。 这将向您显示LMK和DAC设备中正在加载的每个寄存器值。 按照随附文件中的说明保存此数据。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC-Log-file.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这就是我要问的。 在哪里可以找到EVM的LMK0.4828万的默认负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMK_5F00_settings_5F00_737p29_5F00_Fs.csvKurt

    如果我们使用LMFS =4211,输入数据速率和输出速率为737.28MHz, 则SerDes速率 将为7.3728Gbps。 此模式下LMK的默认设置位于附件中。

    此致,

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还需要DAC寄存器的任何配置文件。  您也可以发送吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kurt

    给你。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_register_5F00_settings_5F00_737p28_5F00_Fs.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能还有一些问题。  还有,是否有一些工具可以为我自动计算值? 我尝试了评估工具,但这似乎没有任何计算。

    注册:                  问题

    --------                     --------

    0x1E                         您能否解释SIF与JESD的"SYNC_OUT的SYNC工作原理?"  是否有什么可以更详细地解释此注册表?

    0x1f                          记录的默认值与表61中的内容不匹配。 与上面一样,何时将0x1F设置为0x9982以启动sif_sync,这实际上有什么作用?

    0x31                         在一些地方,默认值下的注释显示"保险丝控制"。  这是什么意思?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

     根据您的建议,我们移除了大量电阻器和LFCN-900+,并替换为直接连接到DLFCV-1000+。  您是否发现有任何问题? 我正在插入更改图片。

    您是否看到此更改存在问题,注意MOD_I_P和MOD_I_N之间有一个100欧姆电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kurt

    很抱歉耽误你的时间。  Jim本周外出度假。  我会尽量介绍。

    您之前的电路似乎有一些DC换档网络,带有高频旁路盖。  这意味着您对DAC和IQ调制器有不同的DC偏置/共模要求。

    我唯一的问题是第二条电路是否仍需要这项要求。  您是否仍符合IQ模块的通用模式要求?

    此外,DAC还需要在IOUT引脚(电流源)处进行电阻端接。  IOUTP和IOUTN上的接地端需要25欧姆或50欧姆吗?  我不太熟悉小型饼干LPF以及它需要如何连接。  数据表似乎暗示过滤器中的唯一组件是LC,您可能需要在过滤器前后使用源电阻和终端电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我所期待的。  我想我确实需要在IOUTP/N上接地50欧姆  此外,我认为我们在通用模式方面还可以。

    库尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好-请记住,DAC将提供15mA直流平均电流(中等电平) 如果有交流信号,因此根据25或50欧姆的负载,您将使用此模式作为共模-只要IQ模块可以使用此模式,并且在IOUTP和OUTN上摆动,您就应该可以使用。

    肯尼亚