This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC0.806万:中端高速ADC采样时钟解决方案

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579628/adc08060-mid-range-high-speed-adcs-sampling-clock-solution

部件号:ADC0.806万
在“线程: ADS831LMK0.101万”中讨论的其它部件

你好

对于具有移相功能的单/多中频高速转换器(如adc0.806万或ads831)的采样时钟生成,有哪些解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aseok

    其中一种可能是使用一个高质量(低抖动,50 % 占空比)晶体振荡器模块,用于使用缓冲扇出设备的源和多个驱动器的扇出。

    以下是一些可以在60 MHz或更高频率下工作并 具有单端输出的可能性。

    www.ti.com/.../single-ended-products.page

    这些器件的附加抖动和输出偏斜效果非常好,非常适合此应用。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪些相移解决方案可用于交错多个转换器用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aseok
    像LMK0.101万这样的产品可能是合适的,但它具有差分输出。 对于您所针对的ADC,您将需要CMOS或LVCMOS输出。
    有关更多建议,请尝试在时钟和计时论坛(e2e.ti.com/.../48)上发布。
    如果您可以提供所需的时钟输出数,时钟频率,偏移范围和偏移步长目标,您需要的人员应该能够提供帮助。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中提到了在驱动多个A时时钟线路的RC端接:
    此端接应尽可能靠近ADC0.806万时钟引脚,但距离不超过1厘米。
    此外,端接应超出ADC0.806万时钟引脚,如从时钟源所见。
    最后一句是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aseok

    以下是一张示意图,显示RC的正确和不正确位置。 在第一种情况下,端接位于传输线路的末端,有助于最大程度地减少长线路的反射。 第二种情况下,ADC时钟接收器位于传输线路下较远的端接点处。 在这种情况下,高阻抗时钟输入将在传输线路末端创建一个支路,并导致时钟信号在线路上反射。

    此致,

    Jim B