This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:有关DAC39J84的配置

Guru**** 2527080 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582489/dac39j84-configuration-about-dac39j84

部件号:DAC39J84

 我正在处理一个使用dac39j84和lmk0.4828万b的项目。 在阅读了这些产品的数据表后,我有一些问题如下:

1.是否可以将所有八个信道分配给一个链路? 还是 必须将四个通道分配给link0,其余四个通道分配给link1?

2. DID (设备ID)和BID (银行ID)的含义是什么? 我不明白银行指的是什么? 如果我要为一个链路使用所有通道,是否需要配置与DID和BID相关的寄存器?

3.如何满足设备时钟和sysref时钟之间的设置和保持时间要求? 我在dac39J84的数据表中没有找到这两个时钟之间的具体要求  

期待您的回复

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个,

    请告诉我,您是否在上一篇文章中找到了答案。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,
    是的,我从您之前的私人消息中获得了答案。 我确实在你们的帮助下解决了一些问题。 感谢您的支持。 现在我尝试12Gb/s的信道速率。 DAC39J84可以正常运行几分钟,然后会丢失同步。 有时同步信号较低,然后在短时间内重新达到较高。 在配置寄存器或生成时钟时,是否需要注意任何事项?
    此致,
    一个
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个,

    您能否清除然后读取DAC警报以找出问题所在? 您是否尝试运行PRBS测试?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    感谢您的回复。 是的,我清除报警寄存器,然后读取它们。 错误是多帧对齐错误和帧对齐错误。 我试图降低RBD值和K,但它不起作用。我可以看到Anolog波只出现了几分钟,然后DAC39J84失去了同步。
    我没有尝试运行PRBS测试,我明天会尝试。

    此致,

    一个
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个,

    SYSREF的频率似乎不正确。 仔细检查两端K的值是否正确,K的值是否满足以下JESD204B标准:  17< F * K < 1024。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    感谢您的回复。 我检查我的SYSREF频率和K值,它们是正确的。 您能帮我使用我的配置在EVM板上运行12Gb/s吗?

    DAC:设备时钟为300MHz

         sysref时钟为18.75MHz

    FPGA:设备时钟为300MHz

          sysref时钟为18.75MHz

          REFCLK时钟为300MHz

    DAC39J84的配置在Excel中。 谢谢你。

    此致,

    一个

    e2e.ti.com/.../DAC-configuration_5F00_12Gbps.xlsx

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个,

    4月18日之前我一直在度假。 如果您需要即时帮助,请打开一个新的E2E帖子,并应有人尽快回复。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    感谢您的回复。 我会尝试向其他人寻求帮助,然后再次检查我的配置。

    度过一个愉快的假期! ^_^

    此致,

    一个