This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1.0065万:有关振荡VREF和Vcom的问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583475/adc10065-question-about-oscillation-the-vref-and-vcom

部件号:ADC1.0065万

ADC1.0065万 VCOM,VREFT和VREFB的客户问题,波形附在下面。

e2e.ti.com/.../ADC1.0065万_5F00_Vcom_5F00_unstable.pptx

请告诉我以下三点。

①Are这些振荡正常操作?  

这种振荡是否正常?

②Please让我知道振荡的理论。  

③On未描述内部参考的数据表规范。

是否有规范信息可供内部参考?

【其他信息】

我认为其中一个原因是客户的被动探查。

但以前我想知道ADC1.0065万的经营趋势。  

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi

    1,2)我正在查看产品信息,以了解Vcom电压在使用时可能会发生这样的变化的原因。

    您能否让客户尝试使用连续而不是脉冲模式时钟来查看Vcom电压在这种情况下的行为?

    3)所有数据表规格均假定为连续时钟。 内部参考电压被列为1.2V典型电压,而Vcom被列为1.45V典型电压。 正确,数据表中没有这些参数的限制规格,只有变异与温度的Vreftc规格。

    谢谢!

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim-San

    感谢您的回复,
    我期待您的更新。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi

    我没有找到任何文档来解释客户结果中显示的班次。

    客户是否按照我的建议尝试使用连续时钟进行测试,以查看Vcom和VREF行为的变化?

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim-San

    感谢您的检查。

    请参阅下面的客户更新;

    ⇒对于连续时钟的感应,VCOM是稳定的。

    ・TXADC_CLK:STOP

    ・TXADC_CLK:继续

    ADC1.0065万是否对TXADC_CLK:开关状态有不良影响?

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi

    ADC1.0065万未设计或评估用于在信号采集期间快速启动/停止CLK。

    目的是使ADC时钟保持稳定和连续。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim-San
    感谢您的回复,

    请告诉我ADC1.0065万内部电路的VCOM和时钟的关系。
    ①About快速启动/停止,我认为在时钟停止后设备会强制关闭,是否正确?
    ②If正确,我猜设备关闭和异常电流是内部电路流。
    是否存在电流(电流容量,路线等)的内部电路信息?
    ※如果有任何信息,我可能理解VCOM和时钟的关系。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi

    ADC1.0065万的原始设计人员不再在TI工作,因此我无法更详细地了解VCOM和时钟之间的内部关系。

    我无法解释为什么VCOM上的电压在时钟停止时发生变化,也没有关于如何改变这种行为的建议。

    此致,

    Jim B