This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:LabVIEW驱动程序

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583157/ads1675ref-labview-drivers

部件号:ADS1675REF
主题中讨论的其他部件: ADCPro, ADS1675

尊敬的各位:

一位教授问:

 "过去我与ADCPro合作成功(它是通过LabVIEW编程的)。 对于我的学生来说,如果他们可以将其直接用于LabVIEW和数字I/O,这将是一个额外的挑战。 是否有一些用于ADS1675REF的LabVIEW驱动程序或程序可用作LabVIEW的基本VI。"

有可能吗? 有人能告诉我吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaushuh,

    在ADCPro工具和ADS1675插件之外,没有ADS1675REF驱动程序。 如果要尝试操作ADS1675REF的源代码,可以在此处找到文件:
    ftp.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tom,
    感谢您的回答。
    Kaushuh