This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM7.3201万-ARC-EV:外部ADC

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579726/sm73201-arc-ev-external-adc

零件号:SM7.3201万-ARC-EV

您好,
TI RD-195直流电弧检测评估板使用16位外部ADC。 这是因为TMS320F2.8033万的内部12位ADC的分辨率较低,还是其他原因。

此致,

Devinda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Devinda,

    外部ADC具有更高的SFDR (寄生自由动态范围),这是处理高干扰信号所必需的。 如果ADC没有足够的SFDR,则ADC可能会在采样中增加噪声,从而降低感应性能。

    此致,

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    感谢您的回复。  

    您能否告诉我为什么在ADC前面使用40-100kHz带通滤波器?  

    如果该板设计用于太阳能逆变器应用,则切换频率很可能会落在该频段中。 选择此范围是否有特殊原因?

    或者 ,我是否可以将位流从 SM73.2011万 ADC中拉出,并在DSP中执行滤波器操作,而无需使用模拟滤波器部件?

     

    此致,

    Devinda。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,在DSP代码中,40至100kHz频段被分为2个频段,在检测ARC时,较低频段的重量(4x)更大。 您是否有此索赔的参考资料或是否通过统计验证?
    谢谢!

    此致,
    Devinda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Devinda,

    移除120kHz以上的组件至关重要,因为它们将在转换结果中进行别名。 低通组件用于不使用CT提供隔离的实施-消除线路频率和谐波至关重要。

    即使SM73.2011万具有高SFDR,但不进行过滤,也可以对输入进行剪辑,因为SM73.2011万的BW > 3MHz。

    RD-195附带的algorthim对于过滤带内交换组件非常有效。

    此致,

    Christo