This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7558:应用报告第3页

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583954/dac7558-application-report-page-3

部件号:DAC7558

DAC7558的应用报告第3页显示IOV DD连接到3.3V ,RST & PD连接到5V。  

这是否正确,或者RST和PD 是否与3.3V相同或更低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    感谢您的查询。根据数据表第2页和第3页的说明,数字输入引脚的要求是VIH的最小值应为0.7 ×IOVDD,最大值为VDD+0.3V。 因此,应用手册中的电路是正确的。 因此,最好将这些引脚连接到IOVDD或VDD。

    此致,
    Uttam
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    当测量RST和PD针脚上的电压时,如果这些针脚通过10k电阻连接到5 V,客户将获得4 V电压。 我知道我们在ABS的最大规格范围内,但IC在这些引脚上是否有夹紧电路,这些引脚低于VDD?

    谢谢!

    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    数字引脚具有电平移动级,因此可能具有与IOVDD相关的夹紧电路。 请给我一些时间与设计团队核对,然后再回来。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    我无法从设计团队获得任何答案,因为这是一个相当古老的零件。 我需要在EVM上对其进行测试以确认这一点。 我需要大约一周的时间来完成此项工作,因为我本周正在出差。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    我在EVM上进行了测试,看起来好像有一个IOVDD的钳位。 因此,最好将数字上拉式连接到IOVDD而不是VDD。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    感谢您跟进此测试。  您认为我们是否需要更新数据表?  您能否了解这些ESD钳可以处理多少电流以确保设备可靠性?

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    我正在与团队核实。 根据我之前的讨论,我认为这方面没有任何信息,因为这是一个非常古老的部分。 我会告诉你答案。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    我们没有关于此零件的数据。 ESD二极管上的电流限制通常为10 mA。 因此,如果您需要可靠性,最好保持在该限制以下。 如果可能,客户可以将上拉电阻更改为IOVDD,否则,最好提高上拉电阻。

    此致,
    Uttam