This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:具有MMB0且与windows 10兼容的ADC?

Guru**** 2550960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO, ADS1278EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581177/ads1278evm-pdk-adc-with-mmb0-compatible-with-windows-10

部件号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS1278ADCPro

大家好,我刚刚订购了一个带MMB0的ADS1278 EVM-PDK,并且一直按照说明来启动并运行ADCPro。 我已按照安装指南下载了软件和插件,但无法下载MMB0的驱动程序。 我很好奇是否有任何机会在装有Windows 10的机器上下载驱动程序? 安装指南仅提供Windows 7或XP的说明,因此我是否应该放弃在Windows 7上挖掘机器?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kory:

    感谢您的提问。

    您是否已完成以下文档? 第一部分详细介绍了ADCPro的安装说明以及EVM所需的相关插件。 我想这是相对简单的,但请快速看一下,仔细检查一下。 您可以从ADS1278EVM-PDK产品页面下载最新的插件。 第二个文档是您在使用ADCPro启动和运行后的更多参考。

    1.  ADCPro硬件和软件安装手册(修订版 a)
    2.  ADCPro(TM)模数转换器评估软件用户指南(修订版 c)

    如果您已经完成了第1节(2.4 和第4节)中的安装步骤,但仍然无法成功安装驱动程序,那么在运行ADCPro并将MMB0插入PC后,您是否可以共享设备管理器的屏幕截图?

    ADS1278EVM-PDK最初发布的目的是仅支持Windows XP和Windows 7。 您可能遇到的问题是Windows 10中的驱动程序签名强制检查。 基本上- MMB0驱动程序的签名方式不是Windows 10接受的。

    如果找不到要使用的较旧版本的Windows,您可以尝试禁用此驱动程序签名强制。 下面 是一个博客 ,提供了如何操作的示例。 请注意,这样做还可以使您的PC安装潜在的恶意软件,如果您选择这样做,TI将不承担任何责任。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我最后拔出了我的Windows 7计算机,在按照说明手册操作后运行正常。