This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:有关TSW14J56EVM高速数据转换Pro GUI的问题

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583958/tsw14j56evm-question-about-tsw14j56evm-high-speed-data-convert-pro-gui

部件号:TSW14J56EVM

我试图在  高速数据转换Pro GUI的"Capture option"(捕获选项)弹出窗口中更改"# of samples (per channel)(样本数量(每个通道))"。 但似乎不能低于4096。  

是否有方法允许将此参数设置为1024,即GUI的“分析窗口(示例)”中的下限?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应

    这是基于该TSW的特定固件内的内存结构的限制。

    是否有需要捕获1024的原因?  您始终只需处理4096个示例中的1024个。

    在捕获/传输时间方面,不会有太大的改进,因为大多数延迟都将是USB事务中的开销,而这种开销在如此少的样本中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken

    我对不同的MATLAB命令进行了配置文件,并且使用了以下命令:

    Calllib ('HSDCProAutomation_64Bit','ADC_Save_Raw_Data_As_Binary_File',fname,TimeoutInMS);

    大部分时间都在消耗。 我相信在这个阶段,数据已经在PC上了吗? 每项行动都需要很短的时间,但我需要做数千项这样的行动,而且这些行动累加起来。

    此致,Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在旧版本的TSW1400 API (在8814.TSW1400_Matlab_Code.zip中1400中)中,有一个函数TSW1400BrdCtrl_Read_DDR_to_Array。

    最新的TSW14J56EVM自动化DLL中是否有可将数据写入阵列而不是文件的等效函数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必应,

    遗憾的是,由于支持不同平台(TSW1400,TSW1405,TSW1406,TSW14J56...)的多个命令集的复杂性,我们停止了对平台特定命令的支持。 自动化支持仅适用于通用HSDC Pro接口。

    肯尼亚