This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6145:ADS6145

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582557/ads6145-ads6145

部件号:ADS6145

大家好,

我正在使用ADS6145将测量的50 MHz模拟信号转换为数字14位,我正在使用CMOS模式和2s补充格式,

为了简单起见,我发送了一个直流输入的0.8 差分,

根据数据表,其最大值为 差动输入为2V。 我计算了转移函数,我假设我的数字输入将是十进制值的二进制代码,3277,计算2的补码,

我应该得到以下输出,

输入

电压

D13.

D12.

D11.

D10.

D09.

D08.

D07

D06

D05

D04.

D03

D02

D01

D00

800毫伏

0

0

1.

1.

0

0

1.

1.

0

0

1.

1.

0

1.

3277

2的补充

1.

1.

0

0

1.

1.

0

0

1.

1.

0

0

1.

1.

测量位

1.

1.

0

0

1.

1.

0

0

1.

在无花果中被妖魔化。 我不是从LSB (D04-D00)获得任何特定的输出,而是以时钟频率产生的噪声,这很难区分高或低。 我想,由于这个问题,我在接收器端的数字到模拟转换器中没有获得正确的输出。

如果有人能 向我提供有关这个问题的见解,我将非常感谢。

此致,

亚洲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果模拟输入电压是固定的直流值,则数字输出代码中通常会有一些lsb的噪声。  这通常称为空闲信道噪声。  对于14位设备,通常会看到两个或三个lsb的切换。   看到lsb的5个切换有点过分,但也可能受到样品时钟纯度的影响。  如果采样时钟出现抖动,则会增加输出采样中的噪声量。  

    顺便说一下,偏移二进制格式和2的补码格式之间的唯一区别是MSB在两种格式之间反转。  如果您有偏移二进制格式并反转MSB,那么您将得到2的补码。  如果您再次反转MSB,您将返回到偏移二进制。  

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的祝福回复,我需要您提供更多指导,
    您是否会推荐某些与ADS 6145最兼容的DAC型号,
    我尝试过使用模拟设备的AD9707,但它没有给我定罪输出。

    此致,
    亚洲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的产品组合中有许多不同的DAC。  在我们提出建议之前,我们需要对您希望在DAC中看到的内容有一些了解。  例如采样率,分辨率,频道数量,可能有用的数字功能以及您希望如何使用设备。    将请求放在一个具有适当主题的新发布中将有助于确保我们的DAC人员不会跳过阅读该发布,因为它在主题中提到了不同的部件号。

    此致,

    Richard P.