This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:使用FDA驱动它是否绝对必要?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS127L01, PGA113, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581503/ads127l01-is-strictly-necessary-to-use-an-fda-to-drive-it

部件号:ADS127L01
主题中讨论的其它部件:THS4551PGA113LM358

您好,

我想设计一种使用单端输入的ADS127L01评估。 在数据表中 ,建议使用FDA THS4551。 我想知道是否绝对有必要使用它,我当时在考虑使用PGA113来驱动DE ADC。

谢谢!  

费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Fernando,

    驱动ADS127L01并不一定需要FDA。 但是,FDA可以为您的单端输入信号完成两件事,您可能会发现这两件事是有益的:

    1. FDA可以采用单端输入并创建相同幅度的差分输出(即 +/-2V in,+/-2V differential out)。
    2. FDA还可以变换输入信号,使差分输出以合理的共模电压(通常为中电压)为中心。 这将最大限度地提高每个ADC输入引脚上的电压摆幅,并利用ADC满刻度输出代码范围(参见ADS127L01数据表中的图58)。

    ADS127L01也是无缓冲ADC,这意味着输入引脚直接连接到 Δ-Σ 调制器的开关电容器采样级(与高阻抗放大器输入相反)。 驱动非缓冲ADC由于每个输入引脚的稳定程度相同,可差分产生更好的失真性能。

    如果您要使用单端缓冲器驱动ADS127L01,则信号的输出共模电压和AINN都应设置为中电源。 这将产生所谓的"伪差动"测量(参见ADS127L01数据表中的图59)。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:
    感谢您的回答。 我了解使用FDA驱动程序的好处,但目前还没有,所以我会使用单端缓冲区。 由于输入k需要缓冲,我当时想在非反相缓冲配置中使用LM358,这样就可以产生“伪差分”测量?