This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:ADS127L01数据转换器问题

Guru**** 2570645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/584746/ads127l01-ads127l01-data-converter-issue

部件号:ADS127L01

大家好,团队

请帮助确认是否必须执行RDATA (0x12)推荐每次读取数据?  对于此设备,客户希望连续读取数据 以获得一项推荐。如何实现这一点? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Xinming:

    如果需要,可以使用RDATA命令再次读取最新数据。 例如,在读取转换结果后,客户可以发送RDATA命令并再次读取相同的转换结果。 在对命令进行解码后,设备将使用相同的数据加载输出移位寄存器。 您必须在新转换结果准备就绪(一如既往)之前完成数据读取,否则旧数据将被新数据覆盖。

    客户不需要使用RDATA命令即可在正常操作中连续读取数据。 在/DRDY下降边缘(在SPI模式下)或FSYNC上升边缘(在帧同步模式下)之后,可以读取新的转换结果。 一旦设备接收到SCLK,数据将在DOUT引脚上移出。

    请告诉我这一点是否清楚。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan

    清楚,客户解决了,谢谢。