This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1405EVM:TSW1405数据采集卡与串行LVDS ADC的兼容性

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS6445, ADS4229EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/584444/tsw1405evm-compatibility-of-tsw1405-data-capture-card-with-serial-lvds-adcs

部件号:TSW1405EVM

如何知道高速数据转换器部分列出的特定ADC是否支持低成本数据采集卡。我正在寻找一个四通道且不少于125MSPS的ADC,用于高速数据采样应用。请推荐一个兼容的ADC TSW1405EVM。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashlin,

    可在随附的文件中找到TSW1405EVM支持的部件列表。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADC-files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashlin,

    您还可以查看HSDC Pro发行说明,了解HSDC Pro为每个TSW1400/1405/1406/14J50/14J56和1405和多1406多个FPGA平台支持哪些设备。

    www.ti.com/.../slaz568f.pdf

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Jim的答复。我可以从列表中找到我要查找的ADC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADS6445怎么样? 14B,四通道,125MSPS。
    www.ti.com/.../ADS6445EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Ken的帮助。我想将ADS4229EVM与TSW1405数据采集卡一起使用。 ADS4229EVM 可选择使用Toyocom  生产的板载VCXO(TCO-2111T )和晶体BPF(TF2-Q5EC1)。 这使得 只使用外部10 MHz正弦波参考来使用ADC具有灵活性。但是 VCXO和Crstal BPF都不能被删除。 哪些部件可以用作替代产品?我可以使用Epson VCXO吗,它附在 e2e.ti.com/.../EV7050EAN_5F00_en.pdf下面

    谢谢  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashlin,

    您选择的零件将正常工作。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

    请您推荐一款可替代 Toyocom Epson生产的晶体BPF(TF2-Q5EC1)的部件,用于安装在ADS4229EVM上。目前,该部件已被占用,我无法找到任何匹配的组件。我现在陷入困境。请帮助我解决此问题。

    谢谢

    Ashlin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashlin,

    看看Cryrstek,Fox,Vectron,NKG或ECS。 这些 公司都制造 VCXO。 只需确保引脚和封装尺寸与主板上使用的当前部件相匹配。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此外,关于Toyocom提供的基于晶体的带通滤波器,自这些设备被用作我们的部分EVM的选件以来,已经有几年时间了,我们目前还没有发现直接替换设备。   但是由于这些过滤器是基于晶体的,我建议与Jim提到的每一家公司进行核对。   制造滤波器的公司比制造VCXO的公司少,但那些制造滤波器的公司几乎肯定也制造振荡器,但可能并非所有制造振荡器的公司都制造滤波器。  此外,我上次检查Epson Toyocom时,仍然做了一些类似的筛选器,即使不是确切的部件号,也要与他们核实。

    此致,

    Richard P.