This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400EVM

Guru**** 2505095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5682Z, DAC5681, CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582179/tsw1400evm-tsw1400evm

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件: DAC5682ZDAC5681CDCM7005

您好,

我有两个问题:

1.我将DAC5682ZEVM连接到TSW1400EVM。 通电后,我有JTAG_CHAING_Broken错误。 我已验证R55已从主板背面卸下。 因此,这个问题是由其他一些原因引起的。

2.我应该为DAC5682Z加载哪个DAC固件?

谢谢!

年轻,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    年轻,

    加载固件时是否出现此错误? 请检查TSW1400的5V电源额定电压是否为3A? 我们看到了一些供应电流不足的问题。

    在HSDC Pro DAC选项卡中,从设备下拉列表中选择DAC5682z。 您可以查看HSDC Pro用户指南。 有几个示例说明如何配置TSW1400+DAC的HSDC Pro设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    电源没有问题。 我还测量了板上的所有电压。 他们都很好。
    从GUI选择DAC5682Z后,它询问我“是否要更新DAC的固件?” 单击'yes'(是)后,将弹出JTAG错误消息。

    另一个问题是安装目录'C:\Program Files (x86)\Texas Instruments高速数据转换器Pro\1400 Details\Firmware'中存在固件集合。 但我看不到哪个RBF文件属于DAC5682Z。

    年轻,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Young,

    电源的问题是,当加载固件时,会出现短暂的电流峰值,这通常会导致电源限制,从而重置FPGA,然后返回到低电流消耗,就像未加载固件一样。 测量静态电源不会告诉您它是否已重置,因为它的读数为5V。 如果您可以确保电源能够提供5伏至3安的电压,那么您应该可以接受,并且它不会受到此电流峰值的影响。

    如果您查看DAC files文件夹,DAC5682z ini文件将使用DAC_sample_wise固件。

    您也可以尝试通过转至Instrument options (仪器选项)下载固件来手动加载此固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    我有一个额外的计算机电源。 5V的最大输出电流为28A。 所以我尝试了这个,结果是一样的。 我仍有错误。 我把示波器探头放在5V线路上,以捕获当时的任何塌陷。 但5V线路绝对稳定,完全不受其影响。

    我觉得这与电源没有关系。 是否需要任何跳线或开关设置?
    年轻,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    我今天上午又尝试了一次,但令人惊讶的是,我能够下载固件。 我不知道为什么。 我正在使用原来的电源。 现在它每次都能工作。

    感谢您的帮助。

    年轻,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    尽管我现在可以对TSW1400进行编程,但测试DAC5682ZEVM仍存在问题。

    1. 它并不总是在J3上生成输出波形(IOUT_A2)。 我必须重新打开电源,重新下载并(或)按下重置按钮以获取波形。

    2. 输出波形失真。

    我已配置DAC5682z EVM以评估DAC输出。 我按照用户指南中的说明进行了以下更改:

    1. 需要卸载R137,R153,R155和R156
    2. 需要安装R109,R134,R135和R136

    我还在主板上为U6安装了1GHz VCXO。

    我从Excel中生成了斜坡模式信号,但实际输出波形不是很好。 我想附加OSC波形。 请告诉我如何操作。
    是否有任何文档可用于使用DAC5682ZEVM测试TSW1400 EVM?
    谢谢!
    年轻,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    我无法使DAC5682正常工作。 请查看随附的文档并提供您的建议。

    谢谢!

    Young,e2e.ti.com/.../ti_5F00_forum.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Young,

    一旦DAC完成所有设置并且您能够输出信号,请尝试将同步源更改为软同步,然后在GUI上切换软件同步按钮。 我附上了图片。

    此致,

    Neeraj Gill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj您好,

    我尝试了软件同步,但结果相同。 我没有看到模拟波形有任何改进。 我是否需要校准或类似校准?
    是否有任何方法可以验证此DAC5682ZEVM硬件是否正常工作?
    谢谢!
    年轻,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj您好,

    我首先尝试使用KCU105,但无法正常工作。 因此,我订购了TSW1400EVM。 我仍然无法使它发挥作用。
    您能否为我提供一些如何验证DAC5682ZEVM硬件的建议?
    谢谢!
    年轻,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请尝试以下操作吗?

    本节中介绍的步骤显示了如何为连接和配置DAC5681/81z/82z EVM

    默认设置下的评估。

    1.将DAC5681/81z/82z EVM SEMTEK连接器连接到数字测试模式发生器

    支持此接口,如Texas Instruments TSW1400。

    2.连接1.8 -V (J14/J15)和3.3 -V (J17/J18)电源设备。 确保每个耗材的消耗量不超过1-A

    电流。

    3.为EVM EXT_VCXO_P (J6) SMA提供单端,1Vrms,0V偏置正弦波信号

    连接器。 LED D1应亮起,表示已检测到信号。 如果不是,请验证

    提供了正确的信号。

    5.将随附的USB电缆的一端连接到主机PC上的可用USB端口。 连接

    连接EVM上J13的电缆的另一端。

    6.打开DAC5682z EVM软件。 DAC软件将检测USB端口是否处于活动状态以及是否处于活动状态

    能够读取EVM序列号。 的EVM主菜单(图9和表6)

    DAC8652z GUI软件提供了此状态信息。

    7.根据需要对CDCM7005和DAC寄存器进行编程。 其中包括一个示例配置文件

    在安装文件夹下:C:\Program Files\Texas Instruments.DAC5682z\DAC5682z Configuration5682 Configuration

    文件\

    8.编程并运行模式生成器。 如果使用TSW1400,请参阅用户指南了解更多信息

    有关如何设置数字模式的信息。

    9.使用频谱分析器分析DAC输出。

    请注意,在以下设置中,我们不使用DAC的PLL,而是使用外部时钟信号,因此请相应地修改跳线设置。 我还将配置文件附加到此帖子中。 请加载配置文件并尝试查看设置是否工作正常。

    此致,

    Neeraj Gill

    e2e.ti.com/.../DAC5681z.txt

    e2e.ti.com/.../DAC5681z_5F00_CDCM7005.txt</s>7005.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj您好,

    请检查随附的文件。 波形很丑,我不能再好了。 能否检查GUI设置是否正确?

    谢谢!

    年轻,

     e2e.ti.com/.../ti_5F00_forum_5F00_2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj您好,
    感谢您为我提供详细的测试程序。 只有一个问题。 我已经为内部VCXO安装了1GHz VCXO,它似乎可以正常工作。 我是否必须使用外部VCXO?

    此致,
    年轻,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Young,

    如果工作正常,则使用内部VCXO。

    此致,

    Neeraj Gill