This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:用于内部clk 14位操作的CFG文件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45EVM, ADC32RF45, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583666/adc32rf45evm-cfg-files-for-internal-clk-14-bit-operation

部件号:ADC32RF45EVM
线程中讨论的其他部件: ADC32RF45LMX2582LMK0.4828万

ADC32RF45EVM内部Clk模式。 在HSDC中选择设备ADC32RF45_LMF_8.282万之前,已加载以下cfg文件。

LMK_ADC32RF45_lmfs8.282万_2949_MSPS.cfg</s>2949
LMX_2949p12M.cfg
ADC32RF4x_12bit_LMFS_8.282万.cfg
我的问题是什么以及将设置14位的cfg文件组合在哪里?
其次,输入阻抗是否不是50欧姆? 如果使用20 dB同轴衰减器,结果是否与范围一致? 显然不是。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否有来自TI网站的最新SPI GUI?  对于内部时钟LMX2582选项14位旁路,最新GUI中包含的配置文件命名如下:

    LMK_ADC32RF45_bypass_2949Msps.cfg

    LMX_2949p12M.cfg

    ADC32RF45_8224.cfg

    NL_Config_Nyq1.cfg (或Nyq2或Nyq3)

    此外,还有一个快速设置选项卡,可方便地进行选择。  选择时钟选项,对于内部时钟,选择时钟频率,然后选择ADC的操作模式,然后按PROGRAM EVM。   EVM按钮所执行的所有程序都是为所选操作模式加载正确的配置文件。

    我们已选择将所有配置文件的K值设置为16,同时将HSDCPro ini文件设置为匹配。  这意味着对于不同的ADC操作模式,可能会有不同的SYSREF分频值编程到LMK中,并且从LMK0.4828万到捕获卡上的FPGA的参考时钟有不同的分频值。  为了使LMK和LMX编程文件在12位或14位旁路模式下保持相同,或者在所有不同的DDC模式下保持相同,我们在ADC配置文件中设置了这两个LMK值。   使用编辑器打开配置文件,您可能会看到最后写入的内容是用于FPGA时钟的LMK时钟分配器。   这有助于我们在多种操作模式下保持其余的LMK配置文件相同,而不必为每个ADC文件都具有LMK文件。

    模拟输入的输入阻抗标称为50欧姆,但在50欧姆时,在频率范围内可能不是很平坦。  此外,通道上的输入平衡器在其损耗属性中可能有部分到部分的变化。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已下载GUI并使用了EVM程序,它似乎工作正常。 谢谢你。

    以下错误消息将在10到30分钟后以及在重新捕获后以连续模式运行HSDC时出现。

    这是硬件问题还是GUI? HSDC Pro的源代码(VI)是否可在共享中使用,或者,如果HSDC Pro是专有软件,您是否可以指向基本Building VI来构建简单循环?

    此外,芯片运行温度很高,这是一个问题还是您建议冷却?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当您选择'设备'操作模式(ADC32RF45_LMF_8224)并将数据速率设置为2.949Msps时,弹出窗口显示JESD204B的信道速率是什么?    您在使用SPI GUI时是否选择了相同的时钟频率?   14位模式LMFS_8224的最大采样速率为2.5Gsps。    在2.5Gsps的最大采样速率下,JESD204b链路的线路速率为12.5Gbps,这是ADC和TSW14J56的最大速率。    如果您在14位旁路模式下以2.949Gsps的速率运行EVM,则通道速率将接近15Gbps。   这完全超出了规范。  我完全不希望它运行,因此我想知道EVM SPI GUI是否确实设置为不同的时钟速率。

    EVM确实会变热,但这就是为什么我们在ADC下安装了散热器,以防止其过热。   我们有时还会在大约一英尺远的工作台上安装一个USB供电的小型台式风扇,以便将一些空气移过EVM。

    我会让其他人为HSDCPro提供源代码地址。  但它是专有软件。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的弹出窗口分别用于2.949G和2.5G设置。 运行2.5G设置一个小时后,再次出现相同的错误信息。 2.0 G也是如此。 但是,这可能需要比2.949G更长的时间。

    单击“确定”时是否自动设置了JESD参考单击,或者您必须将其设置在某个位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    FPGA时钟的LMK0.4828万中的除法整数 由SPI GUI随附的配置文件设置,对于LMFS_8224模式,该配置文件为:

    LMK0.4828万
    0x10F 0x06  //禁用LMK到ADC的SYSREF
    0x10E 0xF1  //禁用LMK到ADC的SYSREF
    0x100 0x08  //时钟分频器到8

    在LMFS_8224模式的配置文件中,您可以看到配置文件最后做的事情是将FPGA时钟分配器设置为8,对于2.5GHz,它将为FPGA提供312.5MHz的时钟。    当您使用SPI GUI中的Quick Setup (快速设置)选项卡和program EVM (程序EVM)按钮时,该按钮只能加载相应的配置文件。   因此,对于Quick Setup (快速设置)选项卡支持的所有操作模式,所选的配置文件应已预先签出以正确设置分隔符。

    如果HSDCPro的连续捕获功能不是永久运行,而是在一段时间后出现错误,则可能需要软件团队进行调查。  

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是更新一下,在过去的14个小时内,我可以在2.5G设置下运行,或者不更改您推荐的设置,而没有任何错误,我将吹风机指向芯片。 这确认了所有cfg文件都正确,但我需要在最终设计中进行额外的冷却。 现在可以关闭。

    请与我联系,了解如何使用一些HSDC VI构建自定义GUI。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    HSDCPro GUI是使用LabVIEW中编写的实际用户界面构建的,但是创建了C代码DLL来处理捕获卡的硬件事务。  这就是为什么HSDCPro可以从一种类型的捕获卡(如TSW1400)断开连接,然后连接到完全不同的卡(如TSW14J56)。  有不同的C代码DLL,每种硬件一个,但有一个到LabVIEW的通用接口。   但是,这些DLL未被归档以供公众支持。  理论上,您可以通过与DLL通信来创建自己的HSDCPro替代,但对这些DLL的支持被证明是不可管理的。  相反,HSDCPro通过让一些更高级别的程序控制HSDCPro来提供自动化支持,但通过让自动化程序控制HSDCpro,来自EVM的数据通过DLL和HSDCPro流向自动化程序-它并不能消除HSDCpro。

    这就是目前所支持的-对HSDCPro进行编程控制的选择。   另一种方法是创建您自己的FPGA固件和GUI以支持它。

    此致,

    Richard P.