This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:数据格式和范围

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1194, ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/585405/ads1198-data-format-and-range

部件号:ADS1198
主题中讨论的其他部件:ADS1194,

Q1-在ADS1198数据表第27页的“数据检索”下,显示输出数据为24+#ch*16位,因此对于1194,输出数据应为24+4*16=88位。 我应该为ADS1194读取88位帧,还是 只读取152位帧而忽略最后4个通道?

Q2-如果增益不是1,LSB重量是参考/增益(2^15-1)?

Q3-在第21页的输入差分下。 动态范围,它表示输入范围为参考电压/增益,因此,如果参考电压=2.4V且增益=6,则输入范围 为2.4 Vref/6=400mV,但数据表显示此值的输入范围为300mV。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arash:

    1. 您只需读取前88位。
    2. 是的。
    3. 它表示电源为300 mV信号"优化功率"。 您仍可以使用6的增益测量+/- 400 mV的电压。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    谢谢你。 只是需要确定在1中,那么ADS1194为每个转换发送152位,而我只读取前88位,还是为每个转换发送88位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Arash,

    ADS1194是从属设备,因此它发送的位数取决于主机切换SCLK的次数。

    Brian