This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:使ADS1298与其它设备同步

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/585435/ads1298-synchronization-of-the-ads1298-with-other-equipment

部件号:ADS1298

我设计了一种设备,使用ADS1298中的DRDY脉冲来触发其它器件的样本。

但是,我需要知道,当DRDY触发时,准备转换的样品是否来自该特定时间,或者它们是否是转换和数据准备就绪之间的延迟。
可能延迟与t_沉 降时间特别相关,这意味着1 kHz的采样率相对于DRDY,会有4.5 ms的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kim,

    不幸的是,这并不是那么简单。 ADS1298是 Δ-Σ ADC。 Δ-Σ 模数转换器的理念是过采样,过滤和抽取。 ADS1298实际上会对输入信号进行非常快的采样,即512 kHz或256 kHz,具体取决于器件是处于高分辨率模式还是低功耗模式。 然后将快速样本输入到数字低通滤波器,该数据表将在9.3 .2.4 部分中讨论。 在筛选数据后,将其降采样(也称为"小数")至数据速率。 例如,对于HR模式下500 SPS的数据速率,调制器的输出将被1024个采样进行采样。 这种行为是ADS1298出色噪声性能的关键。

    长话短说,任何输出样品实际上都是不断采集的数千个样品的平均值,因此很难说出任何一个样品对应的时间点。 我可以说的是,数字滤波器准备输出样品到DRDY实际断言之间存在4xtclk延迟,但我不确定这是否是我在上文讨论过的有用信息。

    此致,

    Brian Pisani