This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:用于测量ECG和呼吸的原理图设计,带两个导联

Guru**** 2813435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579732/ads1292r-schematic-design-for-measuring-ecg-and-resp-with-two-leads

部件号:ADS1292R

我们尝试使用ADS1292R同时测量ECG和呼吸频率,但仅使用两个臂导联(ELA和ERA)。 我们已经查看了评估套件数据表中提供的建议应用原理图(附于下文),但该设计使用所有四条导线,因此,如何配置和连接RLDIN,RLDOUT和RLDREF引脚是我们目前面临的问题之一。  

我们面临的另一个问题是如何在噪音尽可能低的情况下检测导联脱落。 在我们之前的设计中,我们只使用两个臂形导联来测量ECG信号,但导联脱落检测部分的噪音太大,我们不得不通过软件方法制造外部导联脱落探测器。 配置附在此处。 因此,在我们要使用两个ARM导联同时测量心电图和呼吸率的情况下,是否有任何方法可以仅使用ADS1292R芯片自动配置导联脱落检测?

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,京义

    欢迎来到我们的e2e论坛! 您要查找的ADS1292R配置基本如数据表的图56所示,其中您使用CH1作为呼吸通道,使用CH2作为带有一对电极的ECG通道。 这将需要RLD为直流耦合通道设置共模,您可以在其中使用直流导联脱落检测。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    非常感谢您的快速响应。

    我在TI的网站上找到了此参考设计,它对我们当前的设计过程很有帮助,但我们只想知道此原理图中的RLDREF引脚应该连接到何处。   非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京义

    浏览设计指南(. )具体在第8页的图8和9上。  示意图中显示的'nets'(网)转至挠性电路上的触点。  RLD是图9中底部的一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    我们正在进行双导联设计,我认为在设计指南中有三个导联。 我们的产品总共只有两个导联,因此使用设计指南中的图11,但 在我们的双导联案例中, 应该在哪里使用   去吧?

    非常感谢,

    京义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京义

    如果您正在对输入进行交流耦合,则只需保持RLD_OUT浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,京义
    嗯,我跟你们有同样的问题,所以我在这个电路前面再加一个电路,但是它不能模拟正确的心率波形,我想问你们,你是否解决了这个问题,你能给我一些参考吗?



    非常感谢!


    Lynn