This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:数据表中的计时问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1194, ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/585397/ads1198-timing-questions-from-datasheet

部件号:ADS1198
主题中讨论的其他部件:ADS1194,

我们已开始使用具有3.3V DVDD和内部2.048 MHz时钟的ADS1194。
在我的所有问题中,我指的是带有标题,页/图编号的ADS1198数据表。


Q1- P.12图1
我从这个数字中了解到

如果控制器要输出数据,则DIN将由控制器TDIST驱动,在SCLK下降沿之前,并在SCLK下降沿之后保持tDIHD。 DIN由ADS锁定在SCLK下降沿上。
如果控制器要输入数据(看到DRDY已激活),控制器将激活CS,至少等待tCSCC,然后发出SCLK,
那么,当CS变低时,DOUT将由ADS驱动至少tCSDOD秒,或者将在SCLK上升沿驱动? 哪一个?

问题2 - P.26 SCLK
"tSCLK <(TDR–4tCLK)/(NBITS×NCHANNELS + 24)
例如,如果ADS1198在500SPS模式下使用,则SCLK的最小速度为80kHz。"

但使用2.048MHz CLK和500SPS时,TDR=2ms和4tCLK=1.96us,因此tSCLK<2ms/152或 SCLK>13.15KHz! 如何计算80KHz?

Q3- P.28数据就绪
/DRDY是否在SCLK的下降边缘或上升边缘上上升?
'无论CS信号的状态如何,SCLK上的上升沿都会使DRDY处于高位。'
但下面5行:
'在SCLK的下降边缘,DRDY被拉高。'

哪一项是正确的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arash:

    1.当CS变低时,dout从三态变为从动到0或1,然后它将在SCLK上升沿上转换。

    2.我的计算显示152位/0.002s = 76 kHz,接近80 kHz。

    3,第一句话是打字错误。 它在SCLK下降沿上高过渡。 感谢您发现这一错误。

    此致,

    Brian Pisani