This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:TSW3XJ8X低引脚数连接器

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/585308/dac37j84evm-tsw3xj8x-low-pin-count-connector

部件号:DAC37J84EVM

我的客户询问以下问题:

我有兴趣使用TSW3XJ8X评估版。  但是,此评估板使用FMC高引脚数连接器。  我要连接到的FPGA板使用FMC低引脚数连接器。  您是否有使用FMC低引脚数连接器的类似评估板?  或者,是否有能够与TSW3XJ8X评估板良好通信的Xilinx FPGA板?

我看了一下,我无法区分我们是否有任何使用低引脚数FMC连接器的选件。 我们是否提供任何使用此类连接器的主板? 是否有办法只查找可能使用此连接的主板?

如果您能回答这些问题,请告诉我。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    该主板应与Xilinx VC707和ZC706配合使用。 如果在4个或更少的通道中使用DAC,它也可以与KC705配合使用(因为此主板只能路由4个SerDes通道)。 除了DAC38J8xEVM (使用相同的FMC引脚输出)之外,我们没有其它任何电路板。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    感谢您的快速响应!

    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。

    再次感谢。

    Richard Elmquist