This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5404:交错Spur,自动校正无法正常工作

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/584724/ads5404-interleaving-spur-auto-correction-is-nonfunctional

部件号:ADS5404

您好,

我正在测试ADS5404在500MSPS的自定义PCB上的操作。 我正在使用4MHz的测试CW信号来驱动单个数据转换器通道。

我已启用DC校正,以消除数据表第23页中提到的DC和FS/2处的毛刺。 我还启用了自动校正功能,我知道这应该会将FS/2 - Fin spur降低到大约80dbc,但在我的情况下,它始终保持在~42dbc。 我已附加了ADC数据的时间和频率域图。

我还运行了禁用自动校正的测试。 生成的图解无法区分。

我已在操作过程中读回ADC寄存器的值,如下所示。 是否有任何已知的使用条件或实现细节会导致自动更正不起作用?

地址:0x0值:0x8000
地址:0x1值:0x8202
地址:0x2值:0x780
地址:0x3值:0xb18
地址:0xe值:0x0
地址:0xF值:0x0
地址:0x1a值:0xb18
地址:0x2b值:0x4b
地址:0x2C值:0x0
地址:0x37值:0x0
地址:0x38值:0xxffdf
地址:0x3a值:0x481b
地址:0x66值:0xFF
地址:0x67值:0xFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不,我不知道为什么自动更正不起作用。   您是否能够监控设备的电流消耗?  在EVM上 ,当启用自动更正时,我可以看到电流消耗显著增加。   如果您看不到电流消耗的任何变化,则这将表明配置有问题。   您是否还会在通电后向设备发出重置脉冲,以便我们知道SPI寄存器空间是以所有默认值启动的?    我不知道 你的FFT图解是什么。    如果是500Msps,尼奎斯特当然会是250MHz, 而Fin = 4MHz ,我预计FS/2 - Fin正则会是246MHz。   你似乎有一些大的东西在120到130MHz左右,但这不是交叉的刺激.  我不知道这是什么,但如果它不是交错刺激,那么它不会受到交错修正的影响。  

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard,感谢您的回复!

    我已经仔细检查了重置过程并测量了主板的功耗,当我启用自动校正时,功耗增加了大约0.25W。 因此,芯片似乎正在响应配置。

    我可能会在交叉存取问题上对错误的树进行倒钩。 我在这个论坛上看到了另一篇关于FS/4中偏移spurs的文章,我在那里看到了这些内容,但它看起来是一个4次交错设备,而ADS5404只是2次交错。 我将研究其他可能的原因。