This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3441:器件的最小输入频率能力是多少?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/585239/adc3441-what-is-the-minimum-input-frequency-capability-of-the-device

部件号:ADC3441
主题中讨论的其他部件:THS4552

数据表和典型图形的规格为10MHz,但该部件的工作频率是否较低(但性能较低) ,或者是否有基带采样版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajayt,

    ADC344x系列适用于DC。  EVM本身由EVM上的变压器耦合到大约1MHz的交流电。

    如果您希望降低到1MHz以下,则需要将差分输入连接到DC。  THS4552是专门为此设计的设备。  可参考此类应用的相关TI设计。

    本TIDA中涉及的这种设计方法适用于整个ADC3k系列。

    肯尼亚