This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OPT3001:opt3001锁存模式示例代码

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581780/rtos-opt3001-opt3001-latch-mode-sample-code

部件号:OP3001

工具/软件:TI-RTOS

各位朋友,您好!

 opt3001中是否有任何用于锁存模式中断的伪代码或示例代码。 我可以在滞后模式下获得中断。 但不在闩锁模式下。 有人需要帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Syed,
    您将无法在TI-RTOS论坛上获得此问题的任何答案。 我将此主题移到模拟论坛,希望它能在那里得到更快的响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伙计们,有人在那里帮忙??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有太多的时间。 有人能帮我在锁存模式下中断吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我似乎没有清除旗帜。 这导致了该问题,对于想要获得锁存模式的用户,请通过读取配置寄存器来中断标志。 谢谢大家,谢谢。