This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:DDC264EVM板与Windows 7笔记本电脑的通信问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/584548/ddc264evm-ddc264evm-board-communication-problem-with-windows-7-laptop

部件号:DDC264EVM
主题中讨论的其他部件: DDC264

我在与Win7戴尔笔记本电脑进行DDC264EVM通信时遇到问题。 就像RandL回答的“DDC264 EVM Windows 7 64 INSTALL”一样,我的DDC264EVM安装也完全相同,但我收到的错误很少,如下面所示的屏幕快照

我在 安装USB_IO_FOR_VB6.dll时已将其复制到下面的文件夹中

 C:2.0 7.9 MB \Users\kbharata\AppData\Local\Apps\Data\HJWRO383\G6XVCTYR.66H\DDC2.tion_f0cdf37a7314ad51_0001.0000_d0b9ccfc9e64bcde\Data</s>0001.0000

我安装了. net framework 4.5 版本

我不明白这可能是什么问题。 相同的评估板已成功与WinXP系统通信。

请帮助解决Windows 7笔记本电脑的此问题。

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也通过在下面的路径中复制"USB_IO_FOR_VB6.dll"文件解决了该问题

    C:\Users\kbharatha\AppData\Local\Apps\8YHN5517.KDB\2Z9QMGOY.B9D\DDC2..tion_f0cdf37a7314ad51_0001.0000_d0b9ccfc9e64bcde<xmt-block0>7314 2.00001.0000 2.0。

    我通过从 上述位置删除“USB_IO_OR_VB6.dll”文件,再次确认了DDC264EVM通信问题。

    现在,主板通信成功,并刷新了配置和生成的示例文件。

    感谢所有努力解决 我问题的人。