This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687EVM:适用于WIN 10的兼容USB_SPI_DRIVER

Guru**** 2576895 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5687

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/584966/dac5687evm-compatible-usb_spi_driver-for-win-10

部件号:DAC5687EVM

您好,

我有一个dac5687 EVM板,我想进行初始设置测试。 我收到警告“The program was enable to establish the communication with the TI EVM board”。 请检查连接..."

我从设备管理器中检查了驱动程序。 "此设备没有兼容的驱动程序。  ”。 我正在使用Windows 10。 如何获取兼容的驱动程序?

非常感谢