This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:ADS1263

Guru**** 2559370 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/584694/ads1263-ads1263

部件号:ADS1263

您好,Chris:

我需要你的帮助。

我成功验证了ADS1263的出色噪声特性。 现在,我尝试在J2接头上建立一些实验电路,但我没有成功。 据我所说,原因在于输入IN4,iN5,IN6在内部保持在接地电位,而不管评估板的供电或无供电状态如何。

请问,您能告诉我,我做错了什么?

此致,

Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiri:

    您是否能够共享正在构建的电路的原理图,并包括有关如何将其连接到ADS1263EVM的更多详细信息?

    输入引脚不直接保持在接地电位;但是,如果任何输入信号超过正极(AVDD)或负极(AVSS)电源,则会有ESD二极管导电。 您的外部电路需要偏置或参考相同的接地电位,以避免损坏设备。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:ADS1263

    您好,Chris:

    电路非常简单-三个电阻器串联连接:

    2英寸到3英寸之间为2K,

    IN4和iN5之间的42R,

    330R介于IN6和GND之间。

    IN1和IN2之间,IN3和IN4之间,iN5和IN6之间的电线连接。

    从连接到IN1的IDAC1的电流为1 mA。

    此致,

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:ADS1263

    您好,Chris:

    当使用不同的输入组合时(即IN0,IN1,IN2,IN3, IN7),电路工作正常。

    此致,

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:ADS1263

    您好,Chris:

    我很遗憾未能向您发送该示意图。 请您提供您的直接(E2E之外)电子邮件地址吗?

    此致,

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jiri:

    您可以通过pa_deltasigma_apps@ti.com将其发送给我。

    使用不同的输入针脚应该不会有任何问题。 请记住,在EVM上,某些输入引脚具有特殊的跳线连接,您需要注意这些连接。 例如,JP1将IN4和IN6短接在一起。 您可能需要修改跳线设置!

    此致,
    Chris

    附注:如果您不介意回复相同的E2E,我们将非常感谢您的回复,并帮助我跟踪您的回复。 如果您有新的或不相关的问题,请随时开始新的主题。 谢谢!