This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:计数低于开机时的读数

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/584602/adc128s102-counts-lower-than-what-it-reads-on-power-up

部件号:ADC128S102
在“线程: LM4040”中讨论的其他部件

团队成员,您好!

希望您做得好。 其中一位客户正在针对其应用评估此设备。

他们注意到,无论在通电时对输入施加何种电压,2分钟后,其计数都比通电时的读数低10-15次。

它在使用ADC128S102的任何地方都执行此操作。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randhir

    请告诉我有关客户申请的更多详细信息

    1.他们是否使用任何前端驱动器来驱动ADC输入

    2. ADC输入滤波器的RC滤波值是多少。

    3. ADC运行的采样速度是多少。 如果它们降低采样速度,则会提高测量精度。

    如果您可以共享ADC部分的示意图快照 ,则会有所帮助。 我需要检查他们正在使用的偏置组件/ ADC驱动器以及ADC以何种采样速度运行

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Abhijeet,

    感谢您的回复。 请参阅客户的以下评论

    1)     我使用运算放大器在单位增益配置中驱动它。  输出直接连接到ADC输入

    2)     我的运算放大器输入端为110kohm/0.01uF

    3)     我使用的是6-12MHz SPI时钟(我尝试了6和12,它是一样的,所以我一直在使用6)。  我每秒读取大约30k  

    我得到了更好的Vref,问题似乎已经消失。  我尝试使用LM4040,并切换到另一个部件。  问题似乎已解决。